글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.
종합적 안전 서비스의 잠재력 실현
안전이 반드시 생산성에 악영향을 주거나 사업 비용을 증가시키지는 않습니다. 오히려 안전은 직원과 작업, 그리고 수익성에 보탬이 되는 강력한 수단입니다. 로크웰 오토메이션의 인력 및 자산 안전 서비스가 이러한 요구에 적합합니다. 직원을 보호하고 최신 표준을 준수할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 안전성 향상 및 위험 감소와 동시에 직원 및 자산 생산성을 극대화할 방법을 함께 찾아 드리겠습니다.
록아웃/태그 아웃 및 위험 에너지 제어
위험 에너지 제어 서비스는 디지털 방식을 지원하는 포괄적인 록아웃/태그 아웃 솔루션을 제공합니다. 록아웃/태그 아웃 서비스를 이용하면 모든 기계, 공압, 화학, 유압 또는 열 장비에 대한 루틴 유지보수를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 각 기업 고유의 위험 에너지 제어 요구사항을 평가합니다. 그런 다음 기업 내부 요구 사항과 주, 연방 및 세계 규제를 충족하는 솔루션을 맞춤 조정합니다. 포괄적인 안전 서비스 포트폴리오를 사용하는 로크웰 오토메이션의 서비스는 대체 보호 조치의 활성화도 지원합니다. 이러한 지원은 장비의 ADP(Alternative De-energization Procedures)에 확인되고 검증된 안전 제어 시스템을 제공합니다.
감사 및 서비스부터 교육 및 디지털화에 이르기까지, 전 세계 여러 기업이 직원을 안전하게 보호하기 위한 가장 효율적인 방법으로 당사의 록아웃/태그 아웃 솔루션을 인정하고 있습니다.
장비 안전 서비스
최대 규모의 글로벌 산업 안전 제공업체인 로크웰 오토메이션은 생산성을 향상하면서 상해와 비용을 줄이도록 지원합니다. 당사의 유연한 솔루션은 고객의 생산 필요를 충족하고 안전 절차를 적절하게 문서화하도록 설계되었습니다. 당사는 장비 위험을 평가하고 완화하는 데 필요한 단계를 식별하여 안전을 개선할 수 있도록 명확하게 정의된 프로세스를 사용합니다.
이러한 평가를 통해 공장 위험을 평가하도록 돕고 충분한 정보에 근거하여 직원 및 장비 안전을 개선하는 결정을 지원합니다. 설계의 철저한 검토와 장치 적용을 통해 전체적인 안전을 개선합니다. 또한 정의된 파라미터와 표준 내에서 시스템이 운영되고 있는지 검증합니다.
산업 안전 표준 구현
안전 평가
장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.
- 위험
- 위해
- CE 마크
- 록아웃/태그 아웃
- 정지 시간
- 안전 회로
- 프로세스 안전
검증
로크웰 오토메이션의 검증을 통해 안전 시스템이 올바르게 설치되고 기능이 정상적인지 확인할 수 있습니다. 회로 성능, 폴트 오차, 폴트 작동, 소프트웨어 로직, 장치 적용 및 장치 기능을 평가합니다. 모든 운영 모드에 대해 작동을 재설정합니다. 로크웰 오토메이션은 다음과 같은 항목을 평가합니다.
- 안전 회로 분석
- 장비 정지 시간 서비스
- 적합성 감사
- 안전 시스템 검증
통합 및 부팅
장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.
- 회로/로직 설계
- 설치
- MCC 아크플래시 업그레이드
다음과 같은 규제 준수 컨설팅 서비스도 제공합니다.
- Functional safety(ISO 13849-1 및 IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- CE 적합성
교육 서비스
공인 TÜV Rheinland 인증 제공업체
로크웰 오토메이션은 전 세계에서 가장 권위 있는 산업 안전 조직으로 손꼽히는 TÜV Rheinland와 협력하여 기술자 및 엔지니어를 위한 functional safety 전문가 교육을 제공합니다. 이러한 TÜV Rheinland 인증 교육 과정은 로크웰 오토메이션 안전 교육 제품의 토대 역할을 합니다. 과정에 대해 자세히 알아보려면 공인 대리점 또는 영업 사무소에 문의하십시오.