Loading
블로그

독립형 무빙 카트 기술로 OEE 개선

혁신적인 시스템을 통해 독립형 무빙 카트 기술의 한계를 뛰어 넘을 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
독립형 무빙 카트 기술로 OEE 개선 hero image

SKU의 증가, 맞춤화의 확산 그리고 생산 전반에 걸친 제품 추적의 필요성이 증가함에 따라 식음료 포장 환경이 계속해서 변하고 있고, 이는 OEE(종합설비효율)에도 영향을 미치고 있습니다.

과거에는 엔드 유저 고객의 OEE를 크게 높인 장비 제조 업체들이 많이 있었습니다. 그러나 이제 고객들은 약 40% ~ 60%의 훨씬 낮은 OEE를 보고하고 있습니다.  

이러한 변화의 이유는 무엇일까요? 엔드 유저들이 생산해야 하는 제품 수와 포장 옵션이 증가하면서 장비를 훨씬 더 자주 교체해야 합니다. 또한 라인을 변경할 때마다 제조가 중단되어 처리량이 감소합니다.

분명한 점은 새로운 유형의 제조에는 새로운 유형의 장비가 필요하다는 사실입니다. 즉, 더욱 스마트하고 더욱 유연한 장비가 필요합니다. 그리고  독립형 무빙 카트 기술이 앞장서고 있습니다.

iTRAK시스템 탁월한 OEE달성
Main Image
성공사례
iTRAK시스템 탁월한 OEE달성

DT 엔지니어링은 독립형 무빙 카트 기술의 한계를 뛰어넘는 특별한 시스템을 설계했습니다.

지금 확인하기
포장 장비의 효율성 향상

독립형 무빙 카트 기술은 트랙을 따라 제품을 운반하는 개별 제어식 운반 장비를 사용해 기존의 기어, 체인 및 벨트 컨베이어 시스템에 비해 다양한 이점을 제공합니다.

스타터의 경우 제조업체들은 버튼을 눌러 생산을 전환할 수 있습니다. 객체 지향 라이브러리를 이용하면 표준화와 신속한 구현을 통해 HMI에서 모션 프로파일을 사전 설정하여 장비 유형 변경에 따른 가동 중단을 거의 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다.

제품 사이의 공간이 고정되어 있는 기존의 컨베이어 기술과 달리 독립형 무빙 카트 기술은 피치를 변경할 수 있습니다. 생산 라인에서 제품 사이의 간격을 조정해 다양한 제품 유형에 맞출 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 한 장비 라인에서 포장하는 모든 식음료 품목의 생산을 최적화하고 처리량을 늘릴 수 있습니다. 

산업 자동화 개발업체이자 시스템 통합업체인 DT Engineering은 한 Fortune지 선정 500대 기업 고객의  OEE 기준 85%를 충족하기 위해 새 시스템에 독립형 무빙 카트 기술을 사용했습니다. 결과적으로 이 솔루션은 기준을 초과해 97%의 OEE를 달성했습니다. 이러한 성공을 바탕으로 DT Engineering은 다양한 어셈블리, 디스펜싱 및 포장 애플리케이션을 위한 새로운 제품에 이 솔루션을 구현했습니다.

카트의 간격을 스마트하게 조정하면 제조 시 가장 큰 문제 중 하나인 인피드에도 도움이 됩니다. 식품 포장에서 가장 복잡한 단계 중 하나이기 때문에 병목현상은 일반적으로 인피드 단계에서 발생합니다. 독립형 무빙 카트 기술은 카트 사이의 간격을 조정해 특정 포장 스테이션의 속도 저하를 방지하고 지속적인 생산을 위해 연속 프로세스와 클록 프로세스를 결합할 수 있습니다.

ECONO-PAK이 한 제과 고객의 다양한 제품을 만족시키는 포장/상자 포장 장비를 개발이 필요했을 때 독립형 무빙 카트 기술을 채택했습니다. 교체될 기존 장비는 일반적인 체인 드라이브를 사용했고 단일 초콜릿 트레이에 맞게 조정되었습니다. 그 결과 포장 프로세스에서 가장 느린 단계가 장비의 속도를 결정했습니다.

새로운 장비는 인피드와 상자 푸셔가 서로 분리되어 있습니다. 독립형 무빙 카트 기술은 제품 인피드 아래에 셔틀을 배치시키고 최대 3개의 블리스터 팩 또는 트레이를 수거한 다음 포장 스테이션으로 신속하게 이동시킵니다. 셔틀이 독립적으로 제어되기 때문에 하나 이상의 트레이가 놓여 인피드 스테이션의 일시 정지 시간이 길어져도 장비의 전반적인 속도에 영향을 주지 않습니다. 그 결과 고객의 처리량이 50% 증가했습니다.

iTRAK으로 생산량 및 유지보수 문제 해결
Main Image
성공사례
iTRAK으로 생산량 및 유지보수 문제 해결

폴란드의 제과업체 롯데 웨델(Lotte Wedel)은 지능형 추적 시스템 iTRAK 덕분에 생산량을 50% 향상시키고 장비의 다운타임을 절감했습니다.

지금 확인하기

Published 2020년 10월 19일

일차 포장의 재구상

로크웰 오토메이션의 독립형 무빙 카트 포트폴리오에 iTRAK 5730 소형 프레임 지능형 트랙 시스템이 새롭게 추가되었습니다.

이 시스템은 작아진 설치 면적으로 현재의 다중 제품 포장 작업의 가능성을 더욱 넓힙니다. 이는 독립형 무빙 카트 기술의 유연성과 처리량 증대 효과를 플로우 래핑, 엔드 로드 카트닝, FFS 파우칭(form-fill-and-seal pouching) 같은 일차 포장 애플리케이션까지 확대합니다.

또한 이 시스템은 내장된 통합 안전 기능을 통해 안전성과 생산성을 향상시킵니다. 예를 들어, 안전 구역을 만들어 장비가 트립이 발생한 안전 구역 밖으로 계속 이동하게 함으로써 생산성을 향상할 수 있습니다. 안전 정지, 세이프 토크 오프 같은 기능들도 장비 안전의 신뢰성을 높입니다.

효율성 극대화

높은 OEE가 과거의 일일 필요는 없습니다. 독립형 무빙 독립형 카트 기술카트 기술의 도움을 조금만 받으면 됩니다.

어떻게 하면 이 기술을 통해 포장 장비의 성능을 더욱 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

주제: 식음료(F&B) 독립형 카트 기술 모션 컨트롤

Michaela Kaufmann
Michaela Kaufmann
Product Manager, iTRAK, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 독립형 무빙 카트 기술로 OEE 개선 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose