식음료(F&B), 가정용품 및 개인용품, 기타 소비재 제조업체의 경우, 지난 몇 년간 시장 변동성으로 인해 전략적인 변화가 필요했습니다.
기업들은 팬데믹 경제에서 벗어나기 위해 노력하는 과정에서 다른 KPI보다 생산 능력을 우선시하여 급증하는 수요에 대응했습니다. 이제 공급망은 수요를 따라잡았고 소비재 제조업체는 인플레이션의 모든 영향에 대처하기 위해 우선순위를 재조정하고 있습니다. 높은 가격으로 인해 소비자는 혼란에 빠졌고 수요는 감소했습니다. 그 결과 제조업체는 가격을 인상하는 대신 단위 수량을 최적화하여 수익 증대를 추구하고 있습니다. 소비재 제조업체의 경영진은 제조 단위당 비용을 절감하고 단기 수익을 창출해야 합니다.
이러한 역동적이고 실현 가능한 단기 비용 절감 전략이 무엇보다 중요합니다. 단기적인 비용 절감을 추진하는 것은 소비재 제조업체의 경영진이 새롭고 혁신적인 솔루션에 투자하도록 동기를 부여하는 데 중요합니다. 또한 회사에서 과잉 충전이 감소하고 간접비가 줄어들면 소비자 가격을 낮출 수 있으며, 결과적으로 매출이 늘어나고 브랜드 충성도가 높아집니다.
단기 비용 절감을 위한 방법에 관심이 있으십니까? 여기서 비용 절감과 데이터 기반 솔루션을 특징으로 하는 세 가지 애자일 전략을 소개합니다.
1. FactoryTalk Energy Manager로 유틸리티 비용 절감
지속 가능성은 많은 조직의 비즈니스 우선순위에서 점점 더 중요해지고 있으며, 데이터 기반의 지속 가능성 전략을 통해 비용 절감 기회를 찾을 수 있습니다. 기존 시스템에 연결되는 SaaS(서비스로서의 소프트웨어) 솔루션을 사용하면 1~2개월의 가속 타임라인으로 지속 가능성 프레임워크를 구현할 수 있습니다. 이 프레임워크는 WAGES(water, air, gas, electricity, and steam)의 사용 및 지출에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 분석 사용 패턴을 활용하여 근본 원인 분석 및 수정을 위한 외부 영역을 식별합니다.
실행 전략: FactoryTalk® Energy Manager와 같은 산업 데이터 운영 플랫폼을 기반으로 구축된 에너지 관리 솔루션을 구현합니다. 이 플랫폼을 통해 관련성 있고 상황에 맞는 데이터에 액세스할 수 있으며 운영 개선이 필요한 영역을 강조할 수 있습니다. 시스템이 기준치와 비교하여 지속적인 이상값을 식별하면 MPC 또는 AI 기술을 사용한 폐루프 제어를 통해 보일러 또는 냉동고와 같은 프로세스나 자산을 최적화할 수 있습니다.
폐루프 솔루션은 에너지 관리 애플리케이션에서 기존 자산을 관리하고 최적화하며, 성능을 개선하기 위한 추가 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 세부적인 변화는 전반적인 에너지 소비에 상당한 영향을 미치므로 에너지 벡터 전체에서 지출을 줄일 수 있습니다. 제조업체는 FactoryTalk Energy Manager를 통해 유틸리티 지출을 5%~30% 줄일 수 있습니다.