기존의 분석 기술을 활용하려면 데이터 과학과 산업 프로세스 모두에 대한 매우 전문적인 지식이 필요한 경우가 많았습니다. 그런 경우는 OT 전문가가 공장 현장에서 기본 분석 기능을 활용하지 못합니다. 머신 러닝의 힘을 활용하여 생산 프로세스의 이상 징후를 예측하거나 오퍼레이션 변수를 추정할 수 있다면 어떨까요? 데이터 과학자 없이 이런 작업을 할 수 있다면 어떨까요?
우리의 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 모듈은 제어 어플리케이션 내에서 분석을 적용하여 프로세스를 개선함으로써 업계의 판도를 바꿀 수 있습니다. ControlLogix® 컨트롤러용 추가 모듈은 제어 섀시에 직접 장착되며 백플레인을 통해 컨트롤러 데이터를 스트리밍하여 예측 모델을 구축합니다. 생산 작업을 지속적으로 모니터링하고, 이를 통해 얻은 정보로 이상 징후를 감지합니다. 또한, 작업자와 기술자가 머신 러닝의 개념을 쉽게 적용하여 제품 품질 문제를 해결하고 프로세스 무결성을 보호합니다. 이 모든 기능은 머신 러닝 알고리즘을 자체 개발, 검증, 관리할 필요 없이 사용할 수 있습니다.