보고서
2024년 스마트 제조 현황 보고서: CPG Edition
보고서
2024년 스마트 제조 현황 보고서: CPG Edition
FactoryTalk® CPGSuite® 는 소비재 산업을 위해 특별히 설계되고 다중 사이트, 기업 운영에 확장성이 입증된 MES 솔루션입니다. 여러 위치에서 복잡하고 고도로 자동화된 프로세스를 통해 대량으로 제품을 생산하는 고객을 위해 구축된 CPGSuite가 어떻게 생산 프로세스에 대한 가시성을 높이고 품질, 안전, 규정 준수 및 출시 기간을 단축할 수 있는지 알아보십시오.
품질 강화 시행
오류 감소로 일관성 향상 및 폐기물 감소
규정 준수 간소화
제품 복잡성이 높아지더라도 손쉽게 규제를 준수하고 추적 가능한 제품 리콜 수행
수율 극대화 및 수익 마진 증가
모든 프로세스에서 비용을 절감하고 오류를 줄여 더 빠른 회전율 달성
시장 변화에 더 빠르게 적응
효율성, 속도, 민첩성을 향상하여 출시 기간을 단축하고 제품 출시 간 기간 단축
소비재 제품 제조업체는 비용 상승과 불확실한 수요에서 변화하는 표준과 규제에 이르기까지 수많은 과제에 직면해 있습니다. FactoryTalk® CPGSuite®는 복잡하고 가용성이 높은 공장을 위해 설계된 확장 가능한 가치 기반의 역량을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 작동 방식을 확인하고 자세한 내용을 알아보려면 이 동영상을 시청하십시오.
최신 MES 솔루션은 전사적 요구의 전 범위를 지원하도록 설계되었습니다. FactoryTalk® CPGSuite®는 다음과 같은 제조업체에 도움이 되는 확장 가능한 가치 기반 애플리케이션을 제공합니다.
“데이터를 직접 수집하고 입력하는 작업을 줄여서 추적 시스템의 효율을 높였습니다. 로크웰 오토메이션 덕분에 효율 개선과 품질 향상이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았습니다.”
—중국 1위 유아식품 제조업체의 최고 정보 책임자(CIO)
“우리는 수동 프로세스에 의존하지 않습니다. 각 배치에 대해 지속적으로 목표 사양 범위를 달성할 수 있게 되면서 사실상 모든 제제와 레시피를 거의 개선했습니다.”
- 식품 생산업체 고객 관계 부사장
소비재 제품 및 식음료 제조의 경우 품질이 매우 중요합니다. 제조업체는 프로세스가 식품 안전, 규제 및 추적 요구 사항을 준수하도록 최선을 다해야 합니다. 이와 같은 영역 중 하나라도 충족하지 못하면 비용이 많이 드는 리콜 절차가 필요할 수 있습니다.
FactoryTalk® CPGSuite®는 비즈니스와 제조 간의 격차를 해소하여 대량으로 제품을 제조하면서 추적성과 품질에 대한 확신을 제공하고 프로세스 시행을 강화합니다.
더 자세히 알아보시겠습니까? 아래를 클릭하여 상세 데모를 예약하십시오.
질문이 있으십니까? 아래를 클릭하여 로크웰 오토메이션의 스마트 제조 전문가에게 문의하십시오.
최신 스마트 제조 기술을 제공받아 디지털 혁신을 가속하십시오.