생산 현장의 실시간 가시성을 통해 무엇을 달성할 수 있는지 궁금하십니까? 운영 및 실행 가능한 생산 데이터에 대한 명확한 보기를 통해 결과, 효율성, 개선 추진에 대한 목표를 설정할 수 있습니다. 클라우드의 Plex 생산 모니터링 소프트웨어를 사용하면 하드웨어나 사용자 정의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 기계들을 원활하게 연결하면 다른 무엇이 가능한지 알아보십시오.
생산 모니터링으로 생산 현장 데이터 최대한 활용

빠르게 시작하기
즉시 사용 가능한 이 소프트웨어 솔루션으로 생산 가시성과 시간 절약을 빠르게 추적하십시오.

성능 최적화
운영 메트릭에 대한 정확한 실시간 가시성을 통해 생산을 개선하고 가동 중단 시간을 줄입니다.

연속적 향상 추진
실제 적용 가능한 통찰력을 활용하여 생산 행동을 개선하고 지속적인 가치를 제공합니다.

실시간 생산 모니터링 소프트웨어로 새로운 수준의 성능 달성
작업자가 문제를 해결하고 개선 사항을 전달할 수 있게 하는 것부터 효율성을 높이고 처리량을 최대화할 수 있는 것까지, Plex 생산 모니터링은 운영을 통한 새로운 수준의 성과를 발휘할 수 있습니다.
생산 화이트보드는 오랫동안 생산 현장에서 검증된 시각적 관리 도구였습니다. 그러나 화이트보드의 수동적인 특성은 인적 오류가 발생하기 쉽고 잉크가 마르기도 전에 최신 정보를 놓치게 됩니다.
Plex 생산 모니터링을 사용하면 사용자 친화적인 대시보드와 스코어보드를 쉽게 설정하고 활용하여 주기 시간, 용량 활용, OEE를 포함한 실시간 생산 측정값을 표시할 수 있습니다. 이렇게 하여 생산 모니터링은 단순한 프로세스가 아니라 목표를 달성하는 다목적 도구가 됩니다.
다음을 통해 생산 화이트보드를 한 단계 업그레이드하십시오.
- 모든 하드웨어에 쉽게 연결할 수 있는 기능으로 신속한 응용
- 생산 현장과 연결되어 생산성 및 기타 장비 KPI를 실시간으로 측정하는 폐루프 시스템
- 시간이 지남에 따라 가동 중단 시간, OEE 성능 및 작업 성능을 개선하는 생산 비주얼라이제이션
- 생산 주기, 작업 지표, 품질, 가동 중단 시간, 폐기물, 장비 상태와 같은 측정치, Plex 생산 모니터링 기능
Plex 생산 모니터링 실제 사용

개선을 추진할 수 있는 기회 발굴
생산 효율성 최적화와 연속적인 개선은 제조 성공에 매우 중요합니다. 이를 잘한다는 것은 실시간으로 정확한 데이터를 수집하고 실행 가능하게 만드는 것을 의미합니다. Plex 생산 모니터링은 투명한 실시간 운영 KPI를 제공하여 연속적인 개선을 유도함으로써 이를 가능하게 합니다. 다음은 Plex 생산 모니터링으로 기회를 포착하기 시작하는 5단계입니다.
- 팀을 구성하십시오. 핵심 팀을 식별하십시오. 이 주도자들은 어떻게 생산 모니터링이 요구에 맞는 방식으로 스마트 제조를 위한 도약 지점이 될 것인지에 대한 비전을 정의할 책임이 있습니다.
- 가장 큰 문제점을 파악하십시오. 사업에서 가장 골치 아픈 하나의 라인, 영역 또는 프로세스를 선택하여 실용적으로 시작하십시오.
- KPI를 목표로 삼으십시오. 무엇이 가장 중요합니까? 개선된 생산 주기, 가동 중단 시간 또는 폐기물 감소 또는 품질 개선입니까? 성공을 정의하기에 무엇을 사용할지 결정하고 새로운 측정에 개방된 태도를 가지십시오.
- 모니터링을 시작하십시오. 기존 기계 및 장비에 연결하여 생산 주기의 루프를 닫습니다. 연결되고 실시간 가시성을 확보하면 잠재력을 발휘할 수 있습니다.
- 계속 확인하십시오. 초기 결과를 얻었다고 해서 작업이 완료된 것은 아닙니다. 지속적인 효율성과 연속적인 개선을 위해 그 지표들을 활용하십시오.
Plex 생산 모니터링 작동 방식 살펴보기
Plex 생산 모니터링은 어떤 문제를 해결합니까?
자원은 제한되어 있습니다. 시간은 지나갈수록 더욱 소중해집니다. 그러나 많은 제조업체와 마찬가지로 여전히 다음과 같은 문제로 어려움을 겪고 있을 것입니다. 처리량 증가와 비용 감소가 최종 목표라면 Plex 생산 모니터링이 도움이 될 수 있습니다.
- 문제의 원인을 식별할 수 없습니다. 병목 현상이 발생하는 위치 또는 이유가 항상 분명하지는 않을 것입니다. 많은 제조업체가 여전히 데이터를 추적하고 분석하는 데 어려움을 겪고 있는데, 바로 이것이 연속적인 개선을 달성하는 데 필요한 것입니다.
- 수동 작업은 리소스를 소모합니다. 반복적인 데이터 입력 프로세스는 지루하고 시간을 소모하며 비용이 많이 듭니다. 이것이 오류를 일으키고 더 중요한 작업에 집중하지 못하게 만든다는 사실은 말할 것도 없습니다.
- 가시성이 흐릿하기만 합니다. 기대와 목표를 뛰어넘고 싶을 것입니다. 그러나 생산이 어떻게 실행되고 있는지 상황에 맞는 실시간 보기가 없다면 이를 쉽게 달성할 수 없습니다.
Plex Smart Manufacturing Platform
로크웰 오토메이션은 Plex Systems를 활용하여 운영 효율성을 높이기 위한 클라우드 기반 애플리케이션을 통해 MES, 공급망, 품질 면에서 고급 기능으로 산업 운영의 혁신을 가속하고 있습니다. Plex Smart Manufacturing Platform™은 생산 현장에서 탄생했으며 현재와 미래의 더욱 스마트한 제조를 위해 제작되었습니다. 단일 디지털 기록 및 참여 시스템을 통해 Plex는 제조업체가 운영 전반에 걸쳐 새로운 수준의 가시성, 품질, 제어에 도달할 수 있게 만들어줍니다.
사람, 시스템, 장비, 공급망 연결
효율성 향상을 위해 비즈니스 프로세스 자동화
생산 현장에서 경영진까지 데이터 추적
더욱 합리적인 의사 결정을 위해 가장 중요한 사항 분석
더 자세히 알아보시겠습니까? 아래를 클릭하여 상세 데모를 예약하십시오.
질문이 있으십니까? 아래를 클릭하여 로크웰 오토메이션의 스마트 제조 전문가에게 문의하십시오.
최신 스마트 제조 기술을 제공받아 디지털 트랜스포메이션을 가속하십시오.
추천