제품 품질보다 더 중요한 것은 없습니다. 오늘날의 세계에서는 품질을 관리하고 최신 규정의 준수 유지가 더욱 복잡해짐에 따라 비용을 감소하고 투명성을 증가하려는 노력 때문에 높은 품질 수준을 유지하는 것이 어려워졌습니다.
수동 프로세스와 자체 개발 시스템만으로는 부족할 때 Plex 품질 관리 시스템(QMS)을 사용하여 품질 관리에서 추측을 제거하고 제조 작업의 오류를 방지할 수 있습니다. Plex QMS는 제조업체에 향상된 품질 가시성과 실시간 데이터 캡처를 제공하여 반복성, 예측 가능성, 규정 준수 관리를 보장합니다.
Plex QMS를 사용하면 산업 및 제품 요건에 정렬된 정확한 실시간 품질 콘텐츠를 통해 품질을 디지털로 관리할 수 있습니다. 그리고 탁월한 운영 효율을 얻을 수 있습니다.