보고서
2024년 스마트 제조 현황 보고서: Life Sciences 버전
생명과학 업계가 위험을 줄이고, 미래 계획을 개선하며, 인력의 잠재력을 극대화하기 위해 새로운 기술을 활용하는 방법
보고서
2024년 스마트 제조 현황 보고서: Life Sciences 버전
생명과학 업계가 위험을 줄이고, 미래 계획을 개선하며, 인력의 잠재력을 극대화하기 위해 새로운 기술을 활용하는 방법
FactoryTalk®PharmaSuite®는 생명과학 산업용으로 개발된 업계 최고의 MES 솔루션입니다. 각 라이프사이클 단계에 대한 역할 기반 최적화 기능과 함께 사용자가 업무 결과에 이르는 시간을 단축해줍니다. 지능형 업그레이드 엔진과 결합된 개방형 콘텐츠 아키텍처는 배치 처리 및 이산 처리 모두에서 비즈니스 성장의 기반이 될 강력한 시스템을 제공합니다.
자원 관리
종합적인 EBR(Electronic Batch Recording) 내에서 자재, 장비, 인력 등과 같은 모든 생산 관련 자원을 자동으로 추적합니다.
계량 및 조제
사전 계량 시나리오에 대한 최상의 지원 계량 및 조제는 모듈식 EBR 솔루션에 완전히 내장되어 있습니다.
레시피 설계 및 실행
마스터 레시피는 ISA S88/95 표준을 따르고 API용 EBR, 바이오테크, 대량 생산 및 포장을 다루는 포괄적인 세트의 표준 빌딩 블록을 포함합니다.
예외별 검토
유연성과 제어 사이의 “실무에 가장 적합한” 균형을 위해 정교한 예외 관리를 제공합니다. 품질 대시보드는 작업 현장에 대한 실시간 보기를 지원하고 예외 프로세스별 검토를 용이하게 합니다.
IT 우수성
제품 수명 기간 동안 총 소유 비용을 줄이기 위한 혁신적인 솔루션 세트를 포함합니다.
통합
ERP 시스템과 자동화 계층에 원활하게 통합됩니다.
"필요한 수준의 기능과 유연성을 위한 최상의 선택"
– 생명공학 PharmaSuite® 고객
고객의 응용 분야에는 다양한 유형의 사용자와 다양한 현장 상황이 포함되며, 요구 사항도 모두 서로 다를 것입니다. 이러한 요구 사항은 어플리케이션이 진화함에 따라 계속 변화하며, 오늘 가능한 것이 내일은 불가능할 수 있습니다. 다양성은 매우 중요합니다. 즉시 사용 가능한 콘텐츠는 일관성을 제공하면서 변화하는 요구 사항에 맞게 쉽게 구성할 수 있어야 합니다. 그리고 엄격한 규정을 준수하도록 모든 사항은 문서화되어야 합니다.
확장 가능한 애플리케이션은 다음을 포함합니다.
제조업체는 PharmaSuite를 통해 전체 생산 프로세스에서 열에 민감한 재료를 관리하고 추적할 수 있습니다.
성장을 위한 기반 구축
과거에는 수작업 종이 기반 프로세스에 의존했을 수 있지만 민첩성에 대한 요구가 증가함에 따라 더 이상 해당 프로세스를 신뢰할 수 없습니다. 제품 품질을 유지하면서 생산을 확장하는 것이 목표라면 이러한 성장 기회를 활용하는 데 도움이 되는 최신 디지털 솔루션이 필요합니다. 경쟁이 치열하고 규제가 엄격한 생명과학 업계에서의 성공이란 어떤 것인지 확인해 보십시오.
PharmaSuite를 통해 절감하는 방법
EBR 시스템을 통해 실현되는 효율성을 통해 배포에 드는 총 비용을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 품질 보증 기능과 예외 검토 기능을 자동화하면 프로세스 편차를 조사하는 작업 및 관련 비용이 줄어들고 배치 데이터의 전자 로그를 통해 인쇄물을 물리적으로 저장하는 비용이 절감됩니다.
실행 가능한 워크플로우와 같이 EBR 기능과 결합된 인적 오류의 위험을 줄임으로써 생산 또는 기록 오류를 방지하고 폐기 제품을 줄일 수 있습니다. 또한, 이러한 오류를 방지함으로써 비용이 많이 들고 브랜드의 인지도에 치명적인 제품 리콜 가능성을 최소화할 수 있게 됩니다.
자동화된 데이터 수집 및 예외 발생 시 사후가 아니라 실시간으로 예외를 검토하는 기능 덕분에 창고에서 출고를 기다리는 제품이 줄어듭니다. 이렇게 빠른 회전율은 재고 비용 절감으로 이어졌습니다.
인적 오류 감소, 결과 개선
한국 국내 시장의 운영 과제를 극복하기 위해 동아ST는 해외 시장에 진출할 계획이었습니다. 이를 위해서는 국제 표준에 기반한 생산 환경이 필요했습니다. FactoryTalk PharmaSuite 및 기타 로크웰 오토메이션 솔루션이 동아ST 팀의 목표 달성에 어떤 도움을 주었는지 알아보십시오.