공장 단위와 전사적 차원으로 퍼져있는 기계들은 시사하는 바가 있습니다. FactoryTalk® View 소프트웨어를 사용하여 독립형 장비 수준 HMI에서 전사적 분산형 비쥬얼라이제이션 솔루션에 이르는 다양한 툴로 명확하고 일관되게 상황을 파악할 수 있습니다. 단일 소프트웨어 패키지가 프로세스, 배치(Batch) 및 개별 어플리케이션의 HMI 문제를 다룹니다. 명확한 디스플레이와 방대한 페이스플레이트 라이브러리를 포함하는 공통 프로그래밍 언어는 기계 성능에 대한 최상의 관점을 얻을 수 있도록 해줍니다. 조직의 여러 수준에 있는 사용자가 모두 동일한 시스템 보기에 액세스할 수 있으므로 생산 관리 속도가 빨라집니다… 이는 모든 차원에서 확인할 수 있습니다.
성공을 확신하며 설계한 HMI 솔루션
모든 변화는 사람이 주도합니다
산업이 발전함에 따라 프로세스의 변화, 오퍼레이션 범위 확장과 같은 추세로 인해, 이 시대에 성장 전략을 수립하는 것이 매우 어렵습니다. 현재의 도전을 해결하고 미래의 기회를 포착하고자 구축된 Rockwell의 HMI 솔루션은 고객의 비즈니스 성공을 염두에 두고 설계되었습니다. HMI의 H는 인간을 뜻하며, Rockwell Automation에서 HMI가 시작됩니다.

더 나은 의사 결정 창출
최신 HMI 소프트웨어: 사람을 정보에 연결합니다
오퍼레이터, 기술자, 엔지니어 모두가 관련 생산 정보에 손쉽게 액세스할 수 있어야 성공적인 결과를 창출할 수 있습니다. 생산 목표 달성, 배출 폐기물 및 에너지 사용량 감축, 프로세스 개선, 신속한 문제 해결 등의 기능을 발휘합니다. 이 eBook에는 최신 HMI 소프트웨어가 이를 수행하는 방식이 설명되어 있습니다.
최신 HMI가 현 상황에 변화를 주는 방법
더 나은 의사 결정을 내리는 데 필요한 정보에 작업자 연결
오늘날의 산업 오퍼레이션은 생산 목표를 달성하고 폐기물 배출과 에너지 사용량을 줄이고 프로세스를 개선하기 위해 정보를 기반으로 실행됩니다. 그러나 정보는 작업자가 쉽게 액세스하고 쉽게 이해할 수 있어야만 효과적입니다. 최신 HMI 소프트웨어는 작업자에게 필요한 시간, 장소, 형식에 맞추어 필요한 정보를 제공할 수 있습니다. 이것이 HMI 소프트웨어가 모든 정보 중심 오퍼레이션의 초석이 되는 이유입니다.
관리자 수준의 HMI는 완벽한 보기를 제공합니다
투박하고 튼튼한 작업용 신발은 이제 필요 없습니다. FactoryTalk View Site Edition을 사용하면 기계에서 기계로 이동하지 않고도 많은 영역을 다룰 수 있습니다. 전체 라인 및 생산 프로세스를 명쾌하게 볼 수 있는 FactoryTalk View SE를 사용하면 분산 서버/다중 사용자 어플리케이션을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 엔지니어링, 유지보수, 오퍼레이션 및 생산 정보 기술(IT)을 포함한 여러 이해 관계자의 요구를 충족하는 포괄적이고 정확한 오퍼레이션에 대한 청사진을 제공합니다.
FactoryTalk View SE는 독립형 HMI 시스템에서 분산 시각화 솔루션입니다. 확장 기능이 있는 단일 소프트웨어 패키지로 강력하고 안정적인 기능을 제공합니다. 로크웰 오토메이션 고객이 지난 몇 년간 경험해온 것처럼 FactoryTalk View SE를 사용하면 이동성, 가상화 및 기타 새로운 기술을 활용함으로써 프로세스, 배치 및 이산 어플리케이션에서 HMI 문제점을 해결하며 필요한 곳에서는 언제나 시각화된 정보를 제공할 수 있습니다.
기계 수준의 운영자 인터페이스로 실제 현상 반영
한 사람을 더 투입하는 것보다 효과적인 완벽한 기계 수준의 Human Machine Interface(HMI)는 성능에 대한 신속한 평가 기능을 유지하도록 사실적인 디스플레이를 제공합니다. FactoryTalk View Machine Edition(ME) 소프트웨어는 장비 레벨 오퍼레이터 인터페이스 장비를 위한 강력한 전용 솔루션을 제공하는 다기능 HMI 어플리케이션입니다. Rockwell Automation 시각화 솔루션의 필수 요소인 FactoryTalk View Machine Edition은 공통 개발 환경을 통해 우수한 그래픽, 실행 중 사용자 관리, 언어 전환 기능에 더하여 시운전 소요 시간을 단축합니다.
생산 현장의 모든 현황을 내 포켓 안에
이동 중, 집이나 사무실에서 FactoryTalk ViewPoint는 웹 브라우저를 통해 FactoryTalk View의 그래픽, 추이 관찰과 경보 기능 어플리케이션의 안전한 인터페이스를 제공합니다. FactoryTalk ViewPoint는 향상된 실시간 의사 결정을 위해 FactoryTalk View Site Edition{SE) 및 Machine Edition{ME) 어플리케이션에 대한 액세스 권한을 모바일 장치로 확장합니다.
FactoryTalk View SE 및 PanelView™ Plus의 추가 기능인 FactoryTalk ViewPoint는 실시간 및 과거 추세를 포함하는 풍부한 대화 형 경험을 제공합니다. 표준 브라우저 탐색의 단순성과 중요한 FactoryTalk View 정보에 대한 새로운 수준의 액세스를 웹 브라우저에서 모두 얻을 수 있습니다. 설치 및 유지관리할 클라이언트 소프트웨어가 없으므로 총 소유 비용이 절감됩니다.
간편한 소프트웨어 구매 경험
소프트웨어 구독으로 시간, 비용 및 혼선 감소
상업 및 산업 시장에서 구독 기반 소프트웨어에 대한 수요가 가속화되었습니다. 그리고 이러한 변화의 속도는 느려지지 않을 것으로 예상됩니다. Rockwell Automation은 이러한 변화를 수용하고 있으며 새로운 비즈니스 수행 방식으로 고객을 안내하기 위해 최선을 다할 것입니다.
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
추천