하루 일정을 파악하는 데서 멈추지 마세요. 관리자로서의 넓고 전반적 시야를 확보하세요! FactoryTalk® View Site Edition{SE)은 전체 라인 및 프로세스 전반에 걸친 생산 현황에 대한 포괄적 시야를 제공함으로써 빅 픽쳐를 통해 단일 오퍼레이터 스테이션에서 분산 서버/ 라이언트, 다중 사용자 어플리케이션에 이르기까지 모든 수준에서 제조 공정을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. FactoryTalk View Site Edition은 엔지니어링, 유지보수, 오퍼레이션 및 생산 정보 기술(IT)을 포함한 다양한 이해 관계자의 요구를 충족하면서 오퍼레이션에 대한 정확한 실시간 시각화 정보를 제공합니다.
FactoryTalk View SE는 중요한 가시성을 제공합니다
실체를 알아볼까요. 자세히 알아보고 FactoryTalk View Site Edition의 확장 가능한 시각화 솔루션의 기능과 장점이 어떻게 안정적인 기능을 제공하는지 알아보십시오.
FactoryTalk View SE는 최신 HMI의 요구 사항을 충족하여 작업을 수행하는 데 필요한 정보와 담당자를 연결합니다. 생산 하드웨어 및 소프트웨어 통합, 운영자가 필요한 정보에 액세스할 수 있는 도구, 새로운 기술 지원 덕분에 FactoryTalk View SE는 더 빠르고 더 나은 비즈니스 의사 결정에 필요한 정보를 제공합니다. 단일 워크스테이션부터 복잡한 분산 시스템에 이르기까지 FactoryTalk View SE는 필요한 유연성을 갖춘 테스트를 마친 솔루션입니다.
어떤 내용에 대한 교육이 필요하십니까?
크든 작든 또는 그 중간이든 성공을 극대화하는 데 필요한 풍부한 리소스를 확인하십시오.
FactoryTalk View SE로 HMI 문제 해결
시연하고 설명할 시간입니다. Rockwell의 두 고객이 특히 FactoryTalk View SE를 사용하여 사이버 보안 및 생산성 문제를 해결하는 데 어떻게 도움을 받았는지 확인해보십시오.
ThinManager로 FactoryTalk Site Edition 확장
씬 클라이언트를 활용한 HMI 설치와 관리
ThinManager® 씬 클라이언트 소프트웨어는 다양한 데이터 소스, 사용자 액세스 권한, 모바일 장치 배포의 중앙 집중식 보안 구성과 관리 역할을 합니다. FactoryTalk View Site Edition과 ThinManager를 결합하여 가장 강력하고 통합된 씬 클라이언트 기반 HMI 시스템을 제공합니다.
선택한 플랫폼에서 HMI 소프트웨어 가동
오퍼레이션 문제를 해결하는 새로운 방법을 찾아보십시오
기존의 다양한 방식으로도 오퍼레이션 정보를 볼 수 있지만, 오늘날 모든 기업은 더 빠르게 움직이고 더 스마트하게 작업해야 합니다. 생산성을 높일 수 있는 창의적인 방법을 찾기 위해 때로는 기존 사고 방식의 틀을 깨야 할 때도 있습니다. 이를 위한 한 가지 방법을 들자면, 가장 관련성이 높은 시기적절한 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리는 것입니다. 데이터가 최신 버전이 아닐수록, 그 가치는 떨어집니다. 어플리케이션의 엣지에 있는 장치에서 제어와 HMI를 결합하고 가치 있는 데이터와 안전한 기계를 조달하는 방법을 알아보십시오.
FactoryTalk View SE의 새로운 기능
FactoryTalk View SE의 이전 버전 및 현재 버전에서 출시된 주요 기능에 대한 세부 정보가 필요하십니까? 더 이상 찾아보지 않으셔도 됩니다!
FactoryTalk View 현대화를 위한 RSView32
도약할 시간입니다!
좋은 일이 항상 계속되기를 바라는 만큼이나, 기술 관련 분야에서 변화는 항상 계속됩니다. 오랜 경력을 자랑하는 이 분야 종사자에게 RSView®32는 20년 넘게 오퍼레이션 성공의 초석으로 인식되어 왔습니다. 하지만 이제 FactoryTalk View로 도약할 때입니다! 그 이유를 알고 싶으신가요? 지금은 그 어느 때보다 적은 비용으로 더 많은 성과를 내야 한다는 압박을 받고 있습니다.
RSView32 HMI를 FactoryTalk View로 현대화하면 엔지니어링, 유지보수, 생산 IT 및 오퍼레이션을 통합하여 한층 높은 비즈니스 가치를 창출할 수 있는 독자적 위치를 확보할 방안을 모색하십시오.
간편한 소프트웨어 구매 경험
소프트웨어 구독으로 시간, 비용 및 혼선 감소
상업 및 산업 시장에서 구독 기반 소프트웨어에 대한 수요가 가속화되었습니다. 그리고 이러한 변화의 속도는 느려지지 않을 것으로 예상됩니다. Rockwell Automation은 이러한 변화를 수용하고 있으며 새로운 비즈니스 수행 방식으로 고객을 안내하기 위해 최선을 다할 것입니다.
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
연결을 통한 최상 구현
더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수할 수 있는 파트너 찾기
솔루션 및 지원 제공 업체의 글로벌 에코 시스템으로 디지털 엔지니어링 작업을 신속하게 성공적으로 완성할 수 있습니다. 파트너 프로그램 회원은 Rockwell Automation 솔루션과 함께 작동하도록 설계된 제품 또는 서비스를 제공한 경험을 보유하고 있습니다. 협업을 통해 프로젝트 구현을 단순화하고 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
추천