식품, 음료, 가정용품 및 생활용품 제조업체에서 필러는 가장 중요한 시설 장비 중 하나입니다. 필러는 적절한 최적화를 통해 종합설비효율(OEE)과 수율 관리 개선에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
그러나 많은 기업이 제조 프로세스에서 정확하고 일관된 충전을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 생산 라인에서의 과잉 충전과 과소 충전은 제품 증정, 수익 손실, 비용이 많이 드는 재작업, 규제 위험 증가 등을 비롯하여 심각한 재무 및 효율성 결과를 초래할 수 있습니다.
병, 튜브, 용기 또는 파우치에 든 젤, 분말, 크림 또는 액체 등 모든 충전 파라미터는 생산 효율성을 달성하기 위해 가장 복잡한 충전 문제를 해결하는 데 매우 중요합니다.
디지털 충전 최적화의 실제 결과
>50%
제품 증정 감소
+99%
고속 포장 중 충전 정확도
감소
과소 충전으로 인한 폐기 제품

FactoryTalk Analytics LogixAI의 이점
FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®는 사용 가능한 생산 데이터를 분석하고 모델을 구축하여 각 패키지에 채워지는 제품의 중량을 예측합니다. LogixAI는 고객 대신 주요 변수를 지속적으로 평가하여 항상 완벽한 충전을 보장합니다.
- 손쉬운 통합. LogixAI는 엣지에 있는 Soft Sensor 형태로 Logix PLC의 최상단에 위치합니다. 이 기능을 통해 소프트웨어가 제품 충전 편차를 식별할 수 있습니다.
- 지속적인 최적화. 즉시 사용 가능한 머신 러닝 모델 덕분에 LogixAI는 중요한 성능 변수를 모니터링하고 실시간 예측을 개발하여 충전 정밀도를 최적화합니다.
- 자율 생산. 실시간 예측을 활용하면 이상이 감지될 경우 작업자에게 경고할 수 있고 자율 폐루프 제어로 수동 개입을 없앨 수 있습니다.
- 빠른 확장 능력. 반복 및 확장 가능한 LogixAI를 엣지 관리 솔루션과 결합하면 추가 필러와 시설 전반에서 원격 장치 관리를 수행할 수 있습니다.
더 자세히 알아보시겠습니까? 아래를 클릭하여 상세 데모를 예약하십시오.
질문이 있으십니까? 아래를 클릭하여 로크웰 오토메이션 전문가에게 문의하십시오.
자세한 내용을 알고 싶으십니까? 온디맨드 웨비나를 시청하려면 아래를 클릭하십시오.
다른 사람들도 본 내용
활동 기반