산업 통합 글로벌 경쟁. 정부 규정 강화 및 고객 선호도 변경 식품 업계의 지속적인 혁신을 촉진하고 생산 및 비즈니스 전략에 극적인 영향을 미치는 것은 바로 이러한 시장의 힘입니다.
수율 향상 및 자산 최적화
재료 사용에 대한 인사이트 확보 및 원재료 비용 절감
최첨단 자동화 장비를 사용하면 제품을 보다 현명하고 효율적인 방식으로 제조할 수 있습니다. 풍부한 정보가 있는 이 연결된 환경에서는 일정한 표준이 적용되고, 품질이 보장되고, 책임 소재가 규정되어 있습니다.
정보 기반의 자동화 시스템으로 재료 사용량을 분석하는 것은 물론 특정 공급업체까지 거슬러 올라가 최종 수율을 추적할 수도 있습니다. 이 기능은 가공 식품과 같이 원재료 비용이 높은 식품인 경우에 특히 중요합니다. 이 경우 수율을 약간만 늘려도 제품에 상당한 재정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어, 재료 사용률을 극대화하고 연간 폐기물을 최소 1%라도 줄이면 수십만 달러에 달하는 폐자재 비용이 절감됩니다.
생산 프로세스 전반을 아우르는 Rockwell Automation의 산업 자동화, 제어 및 소프트웨어 솔루션은 다음과 같이 경제적인 실적 기반의 솔루션입니다.
- 생산 효율성 및 수율 향상
- 소비자의 기호 변화에 대처
- 생산 원가 절감
- 제품 품질 개선

자동화를 통한 운영 효율성 향상
제조 인텔리전스 솔루션은 공장의 생산성 및 OEE를 향상하여 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 되는 실행 가능 정보를 만들어 냅니다. 고객들이 데이터를 바탕으로 공장 성능을 실시간으로 측정하고, 이를 토대로 운영 효율성 제고, 폐기물 감소, 수율 향상을 이루어낸 방법을 자세히 알아보십시오.
산업 문제 해결
종합적인 접근 방식으로 가동 중단 시간을 단축하고, 생산성 문제와 잠재적 품질 문제를 줄이십시오. 원재료 입고 및 성분 가공에서 식품 제조, 포장, 완제품 생산에 이르기까지 Rockwell Automation은 완벽하게 자동화된 제조 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에 포함된 모터 컨트롤 및 프로세스, 정보, 서비스, 그리고 지원으로 안전하고 효율적인 공장을 운영하십시오.