문제의 범위 지정
“가장 먼저 진행한 작업은 감사였습니다.”라고 로빈은 말합니다. 폴리트론은 다양한 장비에서 수집하는 데이터 유형과 데이터가 저장되는 방식을 더 잘 이해하기 위해 세부 재고 조사를 수행했습니다. 그 결과 "모든 것은 연결성에 관한 문제"였다고 로빈은 말합니다. 폴리트론은 알고리즘을 실행하고 분석을 수행해 효율성을 높일 기회를 찾기 위해 모든 데이터를 중앙에 통합하는 방법을 찾아야 했습니다. 이는 특히 회사가 전 세계적으로 운영되는 글로벌 기업이었기 때문에 쉽지 않았습니다.
“조사를 시작했을 때 OEE가 약 10%~15% 증가할 가능성이 있음을 확인했습니다.”라고 로빈은 말합니다. “이는 식음료 산업에서는 엄청난 수치이고, 우리에게는 평균 수치입니다.” 로빈은 예상되는 OEE 개선이 고객의 현재 시스템과 장비에 달려 있다고 설명합니다. “노후한 장비를 사용하면 위험이 더 크기 때문에 비용도 더 많이 발생합니다. 하지만 더 큰 성공을 거두고 더 큰 보상을 받을 수 있습니다.
솔루션
이 고객을 위한 폴리트론의 솔루션을 구성하는 핵심 요소는 Studio 5000® 설계 소프트웨어, FactoryTalk® Historian, FactoryTalk® View HMI 소프트웨어, ThinManager® 씬 클라이언트 소프트웨어, FactoryTalk® AssetCentre입니다.
“고객 문제를 해결하기 위한 각 솔루션은 고유합니다. 로크웰 오토메이션의 다양한 플랫폼을 혼합하고 매칭시키면 서로 연결되어 상호 작용할 수 있다는 점이 좋습니다.” 라고 로빈은 말합니다.
글로벌 스낵 제조업체가 가동 중단 시간을 25% 줄이고 품질을 30% 개선한 사례를 포함해 폴리트론/로크웰 오토메이션의 다른 성공 사례도 읽어보십시오.