과거는 이제 과거입니다. 중단 발생 원인을 파악하지 못하는 예기치 않은 가동 중단 시간은 더 이상 없습니다. FactoryTalk® AssetCentre는 전체 시설에서 자동화 관련 자산 정보를 보호, 관리하고, 버전 업데이트를 확인하며, 추적과 리포트를 위한 중앙 집중식 툴을 제공합니다. 어느 정도까지는 추가 관리 감독이나 담당 직원의 작업으로 이를 자동으로 수행할 수 있습니다. FactoryTalk AssetCentre는 가동 시간, 생산성, 품질, 직원 안전 또는 규정 준수 수준을 개선하는 데 효과적입니다.
자산 관리 및 보호 기능
스스로 모든 것을 해결할 수 있다고 자신한 순간이 있으신가요? 글쎄요, 그럴 수 있다고 생각합니다. 자동화 솔루션을 관리하고 보호하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. FactoryTalk AssetCentre는 그에 소요되는 시간을 절감하도록 도와드립니다. FactoryTalk AssetCentre 소프트웨어가 어떻게 초능력에 가까운 최고 성능을 발휘하는지 알아보십시오.
어떤 내용에 대한 교육이 필요하십니까?
크든 작든 또는 그 중간이든 성공을 극대화하는 데 필요한 풍부한 자원을 확인하십시오.
수처리 업체에 혜택을 제공한 공급 업체
스페인의 주요 수처리 업체가 Rockwell Automation의 최신 기술과 서비스를 채택한 후 어떤 이점을 누렸는지 알아보십시오.
단순화된 구매 경험
소프트웨어 구독으로 시간, 비용 및 혼선 감소
이 모든 내용을 요약하면? 구독 기반 소프트웨어! 단순함. 용이함. 유연성. 민첩성. 비즈니스 성공. 상업 및 산업 시장에서 구독 기반 소프트웨어에 대한 수요가 가속화되었습니다. 그리고 이러한 변화의 속도는 느려지지 않을 것으로 예상됩니다. Rockwell Automation은 이러한 변화를 수용하고 있으며 새로운 비즈니스 수행 방식으로 고객을 안내하기 위해 최선을 다할 것입니다.
![공장에 서서 오퍼레이션 중인 기계를 보면서 노트북에 정보를 입력하고 있는 남성 엔지니어](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/FactoryTalk-Software-Versions-782842939.5120.jpg)
FactoryTalk 소프트웨어 버전 기록
FactoryTalk AssetCentre의 새로운 기능
이전 및 현재 버전의 FactoryTalk AssetCentre에서 출시된 주요 기능에 대한 세부 정보가 필요하십니까? 더 이상 찾아보지 않으셔도 됩니다! FactoryTalk 소프트웨어 버전 기록에는 최근에 추가된 소프트웨어 릴리스 또는 주요 기능에 대한 증가된 변경 사항이 포함됩니다.