귀사는 비즈니스 전략의 일부로 사이버보안을 얼마나 심각하게 고려하고 있나요?
제9차 스마트 제조 현황 보고서에 따르면 사이버보안이 성장의 걸림돌이 되는 요인 3위를 차지하며 처음으로 상위 5위 안에 진입한 것으로 나타났습니다. 이 결과를 보면 기업이 IT 및 OT 시스템 내에서 사이버보안의 통합을 개선해야 한다는 것을 알 수 있습니다. 또한 제조업체들은 사이버 범죄의 위험에 대응하기 위해 이미 기술 투자를 30% 늘리고 있으며, 그 중 인재의 기술 향상과 숙련된 고용을 우선순위로 삼고 있습니다.
또한, 포티넷의 2024 운영 기술 및 사이버보안 현황 보고서에 따르면 OT 전문가의 73%가 어떤 식으로든 OT 시스템에 영향을 미치는 침입을 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 전년도의 49%에서 크게 증가한 수치입니다. 이는 사이버 공격의 위험을 완화하기 위한 사이버보안 인식과 조치의 필요성이 높아졌다는 것을 의미합니다.
사이버보안 프레임워크를 통해 사이버보안 해결
이러한 과제를 해결하기 위해 NIST(National Institute of Standards and Technology)는 사이버보안 위험 관리에 대한 구조화된 접근 방식을 제공하는 사이버보안 프레임워크를 개발했습니다. 중요한 인프라를 지원하기 위해 2014년에 처음 도입된 NIST는 조직 전체에 적용할 수 있도록 사용 사례를 확대하려는 목표로 올해 버전 2.0을 출시했습니다.