액화천연가스(LNG)의 액화, 재기화 및 선적/입고는 빈틈없는 제어가 필요한 작업입니다. 안전한 작업 환경을 유지하고, 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 비용을 관리하는 것이 필수적입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 엄격한 프로세스 컨트롤 요건을 충족하고 신뢰성과 확장성까지 갖춘 자동화 시스템이 필요합니다.
안전하고 최적화된 LNG 공장을 위한 통합 시스템
액화천연가스(LNG)는 보상이 크지만 여기에는 어려운 과제도 따릅니다. 까다로운 환경 및 안전 규제를 충족하려면 끊임없이 주의해야 합니다. 변동성이 심한 시장에는 민첩한 대응이, 역동적인 비즈니스 조건에는 탁월한 운영 효율이 필요합니다.
Rockwell Automation의 통합 시스템 및 서비스는 모든 수준에서 매끄러운 데이터 흐름을 실현하고 완전한 자동화 솔루션을 제공할 수 있습니다. Rockwell Automation과 PartnerNetwork™ 직원들은 수요를 충족하고 경쟁 우위를 유지하는 것으로 입증된 솔루션을 보유하고 있습니다. Rockwell Automation은 기업의 공장 운영을 위해 여러 가지 기술과 장비가 필요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. Rockwell Automation 솔루션으로 프로세스 컨트롤, 모터 컨트롤, 안전 및 정보 기술을 통합해 보십시오.
Rockwell Automation의 개방형 시스템 접근 방식에 따라 여러 업체의 장비를 제어 시스템 하나로 손쉽게 통합할 수 있습니다.
효율적이고 안전한 액화 작업
Sensia에서 제공하는 솔루션
2019년 10월 Rockwell Automation과 Schlumberger가 설립한 합작 벤처인 Sensia에는 풍부한 지식을 바탕으로 기업 문제를 이해하는 엔지니어 및 프로젝트 관리자 팀이 있습니다. Rockwell Automation은 사용하기 쉬운 툴과 최신 기술을 활용함으로써 공장 생산 목표를 실현하는 데 도움이 되는 솔루션을 설계합니다. Sensia는 고급 프로세스 컨트롤 솔루션을 사용하여 글로벌 고객이 비효율적인 제어 시스템을 원활하게 마이그레이션하고, 안전 시스템을 업데이트하고, 프로세스를 최적화하도록 지원해 왔습니다.
또한 Sensia는 위험을 줄이는 한편 프로젝트가 예산 범위 내에서 일정대로 진행되도록 하는 다양한 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
액화천연가스(LNG) 산업을 위한 Sensia의 통합 정보, 제어 및 전력 솔루션은 다음과 같은 분야에 적합합니다.
- 화재 및 가스 시스템
- 모터 컨트롤 솔루션
- 측정 및 계측
- 무결성 높은 압력 보호 시스템
- 비상 정지(ESD) 시스템 및 안전 장치 장착 시스템을 포함한 프로세스 안전
- 펌프, 압축기, 터보 장비 제어 및 상태 감시 모니터링
- 프로세스 및 고급 프로세스 컨트롤
운영 최적화를 위한 프로세스 컨트롤 솔루션
프로세스 자동화는 중요 작업을 유지보수하기 위한 "만능" 솔루션이 아닙니다.
이제 프로세스 컨트롤, 이산 제어, 전력 제어 및 안전 제어는 더 이상 분리해서 선택할 수 있는 기술이 아닙니다. 생산업체에서는 이제 공장 제어 시스템을 선택하여 구현할 수 있습니다. 공동 자동화 기술로 프로세스 컨트롤 시스템을 현장 및 비즈니스 시스템과 완전 통합하여 공장 최적화 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 생산성을 높이고, 에너지 소비를 줄이고, 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다.
Rockwell Automation의 최적화 솔루션은 고객에게 닥친 가변성, 폐기물 및 에너지 소비 문제를 해결하여 생산 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. Rockwell Automation은 고객의 사업 목표 달성을 위해 개선해야 하는 주요 프로세스 및 변수에 대한 심층적인 정보와 최고 수준의 산업 전문성을 활용하여 이를 관리해 드립니다.
Rockwell Automation의 프로세스 컨트롤 및 최적화 솔루션은 다음과 같은 영역에 도움이 됩니다.
- 운영 안전
- 유지보수 비용
- 연료 및 전력 사용 절감
- 환경 규제
- 분별 제품의 최적 분리
현대적 DCS 하나로 성능 개선
에너지 소비가 개선되고 생산성이 향상된 LNG 선박의 이점
LNG Portovenere 및 LNG Lerici의 소유주는 보유한 선박이 라이프사이클 중반에 접어들었다는 사실을 알고 있었습니다. 두 가지 제어 시스템이 필요하다는 사실도 알았습니다. 이들의 프로젝트 범위에는 보일러, 펌프 및 터빈과 같은 기타 장비도 포함되어 있었습니다. 현대화 과정을 안내할 파트너를 찾던 이들이 선택한 회사는 바로 Rockwell Automation이었습니다. 두 기업의 과제와 이를 해결한 Rockwell Automation의 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다.