CompactLogix 5480 컨트롤러
Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5480 컨트롤러는 Logix 컨트롤 엔진과 병렬로 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 탑재한 실시간 컨트롤러입니다. 당사의 ControlLogix 5480은 ControlLogix™ 5580 및 CompactLogix 5380 컨트롤러와 마찬가지로 새로운 아키텍처의 컨트롤 엔진을 사용합니다. 이 Logix 컨트롤러 제품군은 분석, 데이터 수집, 예측 컴퓨팅 등 내장된 Windows 애플리케이션을 지원합니다. 장비 수준에서 데이터를 수집하고 결정을 수행하는 기능은 The Connected Enterprise를 지원하는 데 도움이 되며 엔드 유저와 OEM 모두에게 이익이 됩니다.