Você enfrenta desafios únicos em seu ambiente de produção e, para maximizar sua produtividade, a Rockwell Automation oferece produtos de automação críticos projetados e fabricados para operar nos ambientes mais extremos, desde aqueles com temperaturas muito altas até aqueles onde ocorrem processos de limpeza com jatos líquidos. Agora também abrangemos ambientes de gases corrosivos, que atualmente compõem o portfólio “XT”.
Temos uma nova visão sobre a corrosão
Nosso novo entendimento sobre ambientes corrosivos ajuda a manter sua produtividade
Em todo o mundo, os fabricantes viram KPIs, como a Eficiência Geral do Equipamento, a disponibilidade de máquinas e a confiabilidade, agravarem nos últimos anos. O tempo de parada não programada também tem causado interrupções na produção e prejudicado o resultado final. O problema? Corrosão. Especificamente, contaminantes atmosféricos gerados em setores como os de pneus, metais, celulose e papel e, até mesmo, água e esgoto. Esses contaminantes não são novos e, quando combinados com a temperatura e umidade, causam corrosão nos componentes eletrônicos encontrados nos produtos de controle industrial, causando um impacto maior do que nunca nos sistemas de controle modernos.
Seu setor corre maior risco?
A corrosão pode acontecer em qualquer lugar. Confira alguns dos setores nos quais o problema foi detectado:
- Áreas de confinamento de animais
- Fabricação de produtos químicos
- Processamento de grãos
- Ambientes costeiros/indústria naval (sal)
- Fábricas de processamento de carne
- Fundições de metal
- Mineração
- Refino de óleo e petróleo
- Processamento de celulose e papel
- Fábricas de processamento de produtos de origem animal
- Fabricação de pneus e borracha
- Estações de tratamento de efluentes/água
O gás corrosivo está causando tempo de parada não programada em sua fábrica?
- Documente falhas de seus produtos de controle industrial e quaisquer observações de corrosão.
- Entre em contato com seu distribuidor local Allen-Bradley ou escritório de vendas local e saiba como testar seu ambiente com os Cupons de classificação de corrosão.
- Após a avaliação dos seus cupons, você receberá um relatório indicando os níveis de corrosão detectados nas áreas monitoradas. Use os dados para criar um mapa de calor identificando as diferentes severidades de corrosão em seu ambiente.
- Quando identificar cenários preocupantes, implemente as seguintes práticas recomendadas:
- Altere as especificações das peças de controle elétrico e as listas de materiais da máquina para usar produtos resistentes à corrosão.
- Altere o design do painel e as especificações de instalação para obter um design IP54 vedado/não ventilado mais robusto.
- Confirme se seus fornecedores estão seguindo as mesmas recomendações.
- Siga as recomendações do fabricante quanto aos espaços mínimos de montagem.
Assumindo a liderança
A Rockwell Automation está assumindo a liderança para solucionar um problema generalizado
Nossa pesquisa revelou por que os sistemas de controle industrial atuais são mais suscetíveis à corrosão.
Os fabricantes globais de pneus nos ajudaram a entender a severidade e a natureza generalizada do problema, permitindo-nos entrar em suas instalações para testar as condições ambientais exclusivas da indústria de pneus.
Aprendemos os desafios únicos de ambientes da indústria de pneus, celulose e papel, metais e esgoto, e o que é necessário para combater a corrosão além dos testes padrão da indústria comumente usados.
Nosso novo protocolo de teste acelerado recria com precisão as condições ambientais únicas encontradas em fábricas corrosivas.
A combinação dos mais rigorosos testes padrão da indústria com nosso novo protocolo de testes nos proporcionou um entendimento incomparável sobre a eficácia das nossas soluções de proteção contra a corrosão.
![Funcionário olhando para um rolo de papel em um guindaste de produção de papel em uma fábrica moderna](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomationstage/PulpPaper_261355545.5120.jpg)
![Visão aérea de uma estação de tratamento de esgoto em um dia ensolarado](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomationstage/WaterWastewater_261344590.2400.jpg)
![Produção de aço na fábrica metalúrgica](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-steel-production-metallurgical-plant-SHS-292901249.2400.jpg)
![Uma diversidade de grandes tubos, conectores, motores e rodas industriais na cor prata, entrecruzados em vários níveis de uma refinaria de petróleo e gás ao ar livre.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/oil-and-gas-refinery-ADO-465693596.2400.jpg)
Componentes críticos para manter sua operação
Inversores de frequência PowerFlex com proteção contra gás corrosivo XT
GuardLogix com proteção contra gases corrosivos XT
Combata a corrosão em sua fábrica
![Profissional de manutenção usando capacete e uma chave ao fundo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Maintenance-Manager_Black-1.90.png)
Combata o tempo de parada relacionado à corrosão
![Contorno em branco do equipamento de engenharia digital](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Digital-Engineering_Black-1.90.png)
Proteja-se em ambientes desfavoráveis
![Seta indicando para a direita com uma engrenagem](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Gear_Black-1.90.png)
Aumente a produtividade
Sua defesa contra gases corrosivos
Os inversores de frequência são muitas vezes o carro-chefe de suas instalações e utilizados para produção contínua. Agora, podemos ajudar a reduzir a ameaça de falha prematura do equipamento devido à corrosão com inversores de frequência PowerFlex com proteção contra gás corrosivo XT.
Por meio da nossa pesquisa, desenvolvemos soluções e recomendações que estão ajudando os fabricantes a reduzir o tempo de parada não programada relacionado à falha prematura do equipamento devido à corrosão nos inversores de frequência em ambientes com gases corrosivos.
Combata os efeitos da corrosão nos inversores de frequência da sua fábrica com a proteção contra gases corrosivos XT disponível como padrão em todos os inversores de frequência PowerFlex® 755TL, TR e TM e como opção para os inversores de frequência PowerFlex 755TS.
Projetado para o seu ambiente
Os produtos da Rockwell Automation resistentes à corrosão são testados com base em um dos protocolos de teste de ambiente corrosivo mais severos, que combina:
A série proprietária de testes de corrosão acelerada da Rockwell Automation para indústrias com fontes de compostos gasosos de enxofre
O teste de corrosão acelerada líder do setor, com exposição de 30 dias no método K ASTM B845
Um problema que talvez não tenha sido identificado
O gás corrosivo sempre existiu. Por que isso é um problema agora?
Investimos anos e recursos significativos para pesquisar falhas de componentes relacionadas à corrosão em ambientes de pneus e foi isto que descobrimos:
Produtos de controle industrial de nova geração mais compactos têm maior tendência a falhas relacionadas à corrosão do que produtos mais antigos.
Problemas de corrosão existem para vários fornecedores e produtos de controle. Até os produtos destinados ao uso em ambientes desfavoráveis podem sofrer impacto.
Agentes agressivos atmosféricos específicos em fábricas de pneus causam corrosão em componentes de produtos de controle industrial.
Esses agentes agressivos estão presentes em todas as fábricas de pneus do mundo. E eles podem ser encontrados em diferentes graus em todas as áreas de uma fábrica de pneus.
Os testes atuais de corrosão acelerada padrão da indústria não conseguem reproduzir os tipos e proporções de corrosão presentes nos ambientes das fábricas de pneus.
Testes com gás de fluxo misto (mixed-flowing-gas, MFG) padrão da indústria usados com frequência em testes de corrosão acelerada (ASTM B845, Comissão Eletrotécnica Internacional 60068-2-60 e ANSI/EIA-364-65B) são derivados de agentes agressivos presentes em diversas indústrias. Como resultado, os testes baseados neles não medem com precisão o desempenho de um produto nas condições inerentes aos ambientes de pneus.