Os sistemas de controle integrado facilitam a produção inteligente da sua solução de automação industrial. Com nosso sistema Integrated Architecture®, é possível implantar um sistema de controle industrial individualmente no nível da máquina ou da linha para satisfazer necessidades específicas. Ele pode ser expandido em várias linhas ou fábricas para alcançar objetivos de negócios de toda a empresa. Transformamos o sistema Integrated Architecture® em uma arquitetura de alto desempenho. Ele ajuda a convergir controle e informações para fornecer à The Connected Enterprise tecnologia mais inteligente, maior produtividade e um ambiente mais seguro.
Várias disciplinas de automação
Integre o controle multidisciplinar em uma infraestrutura
Ao integrar sistemas de controle industrial na infraestrutura de uma fábrica, você aumenta a eficiência e a produtividade das operações. Se substituir vários sistemas de controle dispersos por uma estrutura universal, você terá eficiência em instalação, operação e manutenção. Nossa plataforma de controle Logix fornece expansibilidade e desempenho para satisfazer suas necessidades.
Disciplinas de controle
Integração de sistemas industriais e empresariais
A EtherNet/IP™ é uma sólida plataforma de comunicação que permite aos fabricantes de máquina e usuários finais unir sua infraestrutura de rede com eficiência. Com a EtherNet/IP™, todos os recursos de rede, como movimento, sincronização de tempo, IHM, controle inteligente de motor, instrumentação de processo e segurança, estão disponíveis em uma infraestrutura de rede comum.
Produtos e tecnologia de controle
Controle multidisciplinar e escalável
Nosso portfólio da Integrated Architecture® inclui as famílias de controle, visualização, movimento e rede. Além disso, o ambiente de projeto do Studio 5000 é a infraestrutura básica de informação e controle integrados.
Melhore seus processos em todos os níveis de produção, do projeto e instalação até a operação e manutenção.