Dispositivos inteligentes industriais
Os dispositivos inteligentes Allen-Bradley são uma solução expansível integrada que oferece novas eficiências e custo total de propriedade reduzido.
Dispositivos inteligentes ajuda aprimoraram a qualidade do produto, reduzem o tempo de parada e protegem seus investimentos contra a obsolescência em máquinas mais inteligentes para permitir uma fabricação mais inteligente.
Motores eficientes impulsionam o desempenho industrial.
Em diversas aplicações, o motor elétrico mantém a indústria funcionando, de sistemas de movimento, ventiladores e transportadores a bombas e compressores. Importantes como são para a fabricação e desempenho industrial, o impacto da falha de um motor pode ser significativo, custando milhares ou até mesmo centenas de milhares por hora perdida de produção. O motor mais caro não é necessariamente o mais importante: uma falha no motor de um simples misturador pode ser o suficiente para causar uma interrupção grande na produtividade da fábrica.
Qual é o custo das falhas de motores não previstas?
Custos de motores
- Os motores são os maiores consumidores de energia na indústria
- Responsáveis por mais de 50% do total de energia usado pela indústria
- A operação de motores pode custar 10 vezes seu preço de compra inicial todos os anos
- Reduzir a velocidade de um motor por 20% pode economizar 50% de energia
Por que os motores falham?
As causas mais comuns das falhas de motores são:
- Sobrecarga térmica
- Execução monofásica
- Falha de mancal
- Falha de rotor
- Falha de estator
- Agentes agressivos
Custo do tempo de parada
- Perda de produção
- Sucateamento de produção
- Estabelecimento da causa da falha (mecânica/elétrica)
- Custos de reparo do motor e sistema
- Questões de segurança
- Impacto em outros equipamentos
Opções de manutenção
- Informações de diagnóstico avançadas
- Manutenção preventiva e não reativa
- Possibilidade de tempo de parada planejado
- Assuma o controle de sua fábrica
- Redução do custo de manutenção
Aumento da produtividade
- Redução do tempo de parada não programada melhora a produtividade
- Assuma o controle do seu processo de produção
- Reduzir custos de energia
- Tome decisões baseadas em fatos com informação de diagnóstico avançado
Controle inteligente de motores no trabalho
Os motores são usados em muitas aplicações industriais e são essenciais para a produtividade da empresa.
Com as soluções de controle inteligente de motores, é possível monitorar a saúde e o desempenho de cada motor para ajudar a identificar, com antecedência, possíveis problemas que podem levar a tempos de parada indesejados ou a níveis de produtividade reduzidos.
Dispositivos de controle inteligente do motor
O controle inteligente de motores fornece um fluxo contínuo de valiosos dados de processo e diagnóstico para seu ambiente de projeto, sistema de visualização, software de informações e controlador de automação programável Logix, facilitando a produção inteligente e ajudando a aumentar a produtividade e minimizar o tempo de parada, reduzindo o custo total de propriedade.
O controle inteligente de motores habilita máquinas inteligentes para uma produção inteligente
A integração das soluções de controle inteligente de motores Allen-Bradley ajuda a reduzir o tempo de programação, facilitar a inicialização e comissionamento e agilizar o diagnóstico. Ao fornecer programação consolidada, configuração de dispositivo e sistema, operação e manutenção dentro do ambiente de engenharia do Studio 5000, a complexidade e os erros potenciais são minimizados.
O controle inteligente de motores fornece informações de diagnóstico importantes que permitem otimizar o desempenho com acesso em tempo real às tendências de operação e desempenho.
A abordagem inteligente de hoje
• Comunicação total e visibilidade de sistema para melhor desempenho e flexibilidade
• Controle e mantenha o desempenho do motor em redes e equipamentos inteligentes
• Reduza tempos de parada não planejadas com alarmes e informações de diagnóstico avançadas
• Monitore o consumo de energia
• Simplifique a localização de falhas e reduza o tempo de inicialização
As soluções de controle inteligente de motores são programadas usando o ambiente Studio 5000®
Apenas um ambiente de desenvolvimento para configuração e programação
Perfis Add-on para o desenvolvimento, operação e manutenção simplificado de máquinas
Cenário de aplicação 1 de 14
Subcarga do motor
Ajuda a detectar e informar falhas mecânicas
Reduz custos associados a perda de produção
Pode ajudar a minimizar custos de reparo com o encerramento controlado
Tempo para reparo e processo de reinicialização reduzido
Permite avaliar e monitorar a máxima eficáciaCenário de aplicação 2 de 14
Otimização de processo
Pode ajudar a aumentar o volume de produção
Reduz tempos de espera desnecessários
Ajuda a aumentar a qualidade do produto
Otimiza o uso eficiente de energia
Cenário de aplicação 3 de 14
Sobrecarga do motor
Fáceis funções de diagnóstico e advertências oferecidas
Tempo de parada da produção minimizado
Ajuda a proteger seus ativos principais contra falhas onerosas
Tomada de decisões com base em fatos usando informações de diagnóstico de tempo real
Oportunidades para manutenção preditiva, em vez de reativa
Cenário de aplicação 4 de 14
Detecção contra corrente de falta à terra
Monitoração preditiva da saúde do motor
Manutenção proativa pode ser alcançada
Tempo de parada reduzido para equipamentos críticos
Cenário de aplicação 5 de 14
Problema de rede
Gestão local de processos no evento de problemas de comunicação de rede
O DeviceLogix™ descentraliza a inteligência e reduz o tráfego de rede desnecessário
A saúde de um ativo crítico pode ser mantida
A produção em lotes pode ser completada reduzindo problemas de limpeza e liberação
Cenário de aplicação 6 de 14
Detecção de desperdício de energia
Automaticamente identifica o possível problema
Ajuda a reduzir o custo de consumo de energia
Minimize o desgaste do motor e no equipamento mecânico
Reduz o tempo e custo de manutenção
Cenário de aplicação 7 de 14
Diagnóstico e integridade do dispositivo
Agregue, analise e apresente dados de seus dispositivos, onde quer que você esteja
Descoberta automática de dispositivos conectados à EtherNet/IP
Painéis gerados automaticamente monitoram o sistema de controle e realizam análises
Cartões de ação entregues quando ocorre uma situação que requer atenção
Função ativada por voz para solicitar e interagir com dispositivos em rede
Não é necessário conexão em nuvem nem desenvolver painéis.
Cenário de aplicação 8 de 14
Configuração automática do dispositivo
Parâmetros baixados automaticamente do controlador
Minimiza tempos de parada e simplifica a manutenção
Mínimo conhecimento especializado necessário, permitindo a substituição rápida do dispositivo
Reduz o risco de configuração incorreta
Configuração do dispositivo é armazenada localmente no controlador
Cenário de aplicação 9 de 14
Ambiente de programação único
Ambiente de programação único ajuda a minimizar erros de programação
Fácil de acessar e editar informações
Informações de diagnóstico, falhas, alarmes e eventos são partes integrantes do Studio 5000®
Ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento em até 70%
Cenário de aplicação 10 de 14
Manutenção preventiva
Os recursos de manutenção preventiva preveem quando substituir os componentes críticos do inversor de frequência
Predição com base em condições de operação em tempo real
Diversas funções estão disponíveis para monitorar
Pode configurar e recuperar dados via IHM, ferramentas de software e ambiente de engenharia Studio 5000®
Cenário de aplicação 11 de 14
Gestão de energia
Use o acesso à rede para configurar e solucionar problemas de dispositivos sem abrir as portas do gabinete do centro de controle de motores (CCM)
A tecnologia de controle inteligente de motores dentro do CCM pode alertar sobre falhas antes que elas ocorram
Os dispositivos de rede são pré-configurados com endereços de nó para que você possa configurar os parâmetros do dispositivo pela rede
O software IntelliCENTER inclui versões eletrônicas de manuais, diagramas de fiação e peças sobressalentes
Cenário de aplicação 12 de 14
Application Code Manager
Utilize as bibliotecas fornecidas da Rockwell Automation
Criação de biblioteca flexível, estruturando conteúdo reutilizável da maneira que você quiser
Gere facilmente seu código de aplicativo padronizado em massa para configurar projetos
Os usuários não precisam entender a estrutura de dependência do objeto da biblioteca; a ferramenta gerencia as dependências de acordo com as regras do bibliotecário
A integração pronta para usar permite a implantação em massa simples e rápida da Biblioteca de Objetos de Processo e a Biblioteca do Fabricante de Máquina
Facilita a reutilização contínua de IP e ajuda a impor padrões
Cenário de aplicação 13 de 14
Automotivo - Ajuste adaptativo
Monitor de carga - Ajuda a reduzir o tempo de inicialização reduzindo o esforço necessário para o ajuste
Monitora e compensa automaticamente as mudanças de inércia e compatibilidade motor-carga ao antecipar as necessidades de torque
Compensa o desgaste normal da máquina
Fornece comportamento dinâmico consistente
Ajuste adaptativo - Ajuda a aumentar a confiabilidade e o desempenho da máquina
Os monitores geram características de desempenho e se adaptam, se necessário
Os filtros de encaixe de rastreamento suprimem automaticamente condições potencialmente prejudiciais de ressonância e vibração. Com quatro filtros de encaixe de rastreamento, os inversores PowerFlex 755T podem identificar até quatro ressonâncias.
Pode ser usado para indicar o desgaste da máquina ao longo do tempo
Cenário de aplicação 14 de 14
Automotiva - Manutenção preventiva
Os parâmetros de manutenção preventiva são personalizáveis o suficiente para caber em uma infinidade de aplicações de máquina
Rastreie itens de manutenção, como mancais do motor, lubrificação do motor, mancais e lubrificação da máquina
Configure os componentes do sistema e determine quando a manutenção periódica pode ser necessária
Diversas funções estão disponíveis para monitorar
Pode configurar e recuperar dados via interface homem-máquina (HIM), ferramentas de software e ambiente de engenharia Studio 5000®
Motores eficientes impulsionam o desempenho industrial.
Do controle de velocidade fixa e variável ao torque preciso e controle de posição, a Rockwell Automation oferece suporte com conhecimento da aplicação,
experiência no setor e um portfólio completo de soluções de controle inteligente de motores, ajudando você a obter o controle de que precisa.Adote uma solução de controle inteligente de motores hoje
Motores eficientes impulsionam o desempenho e o impacto de uma falha do motor pode ser significativo. Com dispositivos de controle inteligente do motor, você pode aumentar a produtividade e ajudar a evitar falhas do motor com uma abordagem integrada acionada por dados.
Nossos produtos inteligentes incluem:
• Controle de velocidade fixa
• Controle de velocidade variável
• Controle de movimento
• Monitoração da condição