Dispositivos inteligentes industriais
Os dispositivos inteligentes Allen-Bradley são uma solução expansível integrada que oferece novas eficiências e custo total de propriedade reduzido.
Dispositivos inteligentes aprimoram a qualidade do produto, reduzem o tempo de parada e protegem seus investimentos contra a obsolescência em máquinas mais inteligentes para permitir uma fabricação mais inteligente.
Segurança inteligente: habilitando máquinas e equipamentos mais inteligentes
O aproveitamento da força de segurança e dados operacionais pode melhorar substancialmente a compatibilidade da segurança e o desempenho. O acesso aos dados do sistema de segurança e sua transformação em informações significativas resultam em maior produtividade da máquina e minimização do tempo de parada.
Para obter mais dados de diagnóstico, os dispositivos de segurança tradicionais exigiam soluções de fiação mais complexas. Com uma solução de segurança inteligente, você agora pode acessar mais dados de diagnóstico e simplificar o sistema de fiação.
Uma solução segurança inteligente integrada fornece todos os dados necessários para criar uma imagem abrangente do status da máquina ou da linha de produção.
Desafios para operações seguras
Comportamentos dos trabalhadores
- Operadores desviando de sistemas de segurança mal projetados
- Sistemas que não consideram anomalias de procedimentos
- Procedimentos de operação padrão não sendo seguidos
Pessoal em evolução
- Implicações de segurança de grande mudança da força de trabalho no mundo
- Funcionários mais velhos, chegando à idade da aposentadoria, com maior risco de lesões musculares e ósseas
- Funcionários mais jovens, com menos experiência, são mais passíveis de se ferirem
Tempo de parada da máquina
- Tempos de parada por emperramento, erros de alimentação, ajustes, trocas e manutenção
- Visibilidade mínima das informações de tempo de parada
- Sem contexto de problemas com tempo de parada (interação dos funcionários, falha das máquinas, padrões de turno)
- Informação limitada para solucionar problemas
Conformidade com a regulamentação
- Compatibilidade com os padrões da indústria pode ser desafiadora
- Documentação e relatórios sobre sistemas de segurança aprovados podem ser desafiadores
Gestão de dados
- Dependência contínua em métodos desatualizados de coleta de dados e de elaboração de relatório
- Os dados de segurança são inseridos manualmente para inspeções, registros de compatibilidade, relatórios de incidentes, treinamento e outros processos.
- Sistemas nos quais os dados são, geralmente, armazenados sem conexão com os sistemas de chão de fábrica
Segurança inteligente no trabalho
O acesso a dados em tempo real e a conectividade integrada estão transformando o ambiente de produção. Recursos inteligentes permitem que os usuários finais adquiram novas competências, melhorem a qualidade do produto e tornem suas operações mais responsivas. A segurança inteligente ajuda a padronizar o controle de segurança e das máquinas. Esses sistemas são menos suscetíveis a encerramentos incômodos e podem ajudar a melhorar a produtividade e o lucro.
Dispositivos de segurança inteligente
As soluções de segurança inteligente fornecem dados de diagnóstico detalhados para seu ambiente de projeto, sistema de visualização, software de informações e controlador de automação programável GuardLogix® – habilitando máquinas inteligentes para a produção inteligente e ajudando a aumentar a produtividade e a minimizar o tempo de parada enquanto reduz o custo total de propriedade.
A segurança inteligente habilita máquinas inteligentes para a produção inteligente
Uma solução que incorpore dispositivos de segurança inteligente permite que profissionais da segurança transformem a maneira como monitoram e gerenciam a segurança. A Rockwell Automation fornece uma solução completa de segurança inteligente para atender aos requisitos de segurança, abrangendo dispositivos de entrada de segurança, lógica de segurança e dispositivos de saída de segurança.
Benefícios de uma solução em segurança inteligente
Aprimore a compreensão do comportamento do operador e compatibilidade
Incorporando informações de segurança em sistemas de gestão de EHS, as discrepância do dia a dia entre as políticas e os procedimentos de operação podem ser identificadas.
Aprimorar a segurança
Conectar pessoas, equipamentos e canteiros de obra cria novas oportunidades para aprimorar a segurança do trabalhador e do ambiente, incluindo acesso remoto, visibilidade de operações, localização do funcionário e transmissão de informações por dispositivos móveis.
Reduzir o tempo de parada relacionado à segurança
Uma melhor visibilidade do desempenho e das paradas do sistema de segurança pode ajudar a determinar a causa básica das paradas. Os dados de segurança e produção também podem ser combinados para entender a frequência, a duração, o tempo e o local de encerramentos relacionados à segurança.
Melhorar a compatibilidade
Os dados de segurança necessários para fins de compatibilidade e elaboração de relatórios são coletados por meio de auditorias manuais demoradas e passíveis de erros. Ao integrar funções de auditoria à IHM e ao controlador, as organizações podem automatizar e acelerar o processo de auditoria, liberar pessoal para focar em outras prioridades e reduzir a probabilidade de erros.
Cenário de aplicação 1 de 5
Localização remota de falhas com segurança inteligente
Desempenho do dispositivo de segurança comunicado por EtherNet/IP
Rotinas de manutenção preventiva estabelecidas a partir de dados históricos
A rede EtherNet/IP permite que dados padrão e de segurança sejam capturados em operação de dispositivo individual
Simplifica a fiação e a complexidade do sistema
Todos os dados de registro de data e hora de operação do dispositivo estão disponíveis no FactoryTalk® Historian
Cenário de aplicação 2 de 5
Solicitação de acesso seguro pela rede EtherNet/IP
Posição da proteção, status do bloqueio e solicitação de acesso gerenciados por ethernet não modificada padrão (Segurança pela EtherNet/IP)
Dados históricos de solicitações de acesso podem ser usados para ajustes da aplicação
Arquitetura de rede simplificada para controle padrão e de segurança
Add-on Profile (AOP) no Studio 5000® simplifica a configuração e o monitoramento
Indicação fornecida separadamente para a posição da porta do protetor e do status de travamento do protetor
Cenário de aplicação 3 de 5
Tempo de disponibilidade da máquina pelos dados da segurança inteligente
A frequência de acessos na máquina por meio de pontos de acesso individualmente identificados está disponível com a segurança inteligente
A segurança inteligente permite que os dados sejam capturados em operação de dispositivo individual
Simplifica a fiação e a complexidade do sistema
A segurança inteligente pode ser usado com seus dispositivos de segurança existentes
Dados históricos de solicitações de acesso podem ser usados para ajustes da aplicação
Cenário de aplicação 4 de 5
Manutenção preventiva com uma solução de segurança inteligente
A segurança inteligente permite que procedimentos de manutenção preventiva sejam adotados com base no uso e na idade do dispositivo
A segurança inteligente permite que os dados sejam capturados em operação de dispositivo individual
Simplifica a fiação e a complexidade do sistema
A segurança inteligente pode ser usado com seus dispositivos de segurança existentes
Dados históricos de solicitações de acesso podem ser usados para ajustes da aplicação
Cenário de aplicação 5 de 5
Reduza o tempo de parada com uma solução de segurança inteligente
A solução de segurança inteligente ajuda na disponibilidade da produção com advertências e informação de diagnóstico
A menor complexidade do sistema permite uma manutenção mais simples e flexibilidade para trocas
É possível agendar a manutenção proativa para evitar problemas
Os dados históricos sobre dispositivos de segurança individuais podem ser usados para ajustar a aplicação
Três pilares de sustentação para seus requisitos de segurança
Pilar um
Os produtos certos
A Rockwell Automation tem o mais abrangente portfólio de qualquer fornecedor de soluções de segurança de máquinas, e pode fornecer as três peças de um sistema de segurança.
Dispositivos de entrada de segurança
• Dispositivos de segurança de detecção de presença
• Chaves de intertravamento de segurança
• Dispositivos de parada de emergência e desarme
• Interface do operador
Controladores de lógica de segurança
• Relés de segurança
• Relé de segurança configurável
• Controladores de segurança integrados
• Dispositivos de E/S de segurança
Atuadores de segurança
• Contatores de segurança
• Inversores PowerFlex®
• Movimento integrado Kinetix®
Sistemas/redes de conexão
• Sistemas de conexão ‘Conexão rápida’
• Segurança por EtherNet/IP
• Tecnologia de conexão GuardLink™
Três pilares de sustentação para seus requisitos de segurança
Pilar dois
As pessoas certas
Uma ampla linha de serviços e suporte de segurança está disponível na Rockwell Automation e junto a seus parceiros “Integrador de sistema reconhecido” certificados em segurança de máquina.
Cursos de treinamento em segurança de máquina certificados pela TÜV Rheinland
Ajudando a fornecer treinamento para o pessoal que qualifica para um padrão de certificação TÜV Rheinland do setor, fazendo com que os estagiários entendam requisitos de segurança e compatibilidade.Serviço de apreciação de risco
A equipe de consultores e parceiros de segurança global da Rockwell Automation pode auxiliar os usuários finais, integradores e fabricantes de equipamento original em qualquer etapa do projeto de proteção. Esteja em conformidade com as normas de segurança para reduzir o risco de ferimentos e aprimorar a produtividade.
Pessoal e parceiros treinados
A Rockwell Automation tem qualificações de segurança de máquinas da TÜV Rheinland e exige que seus funcionários e parceiros as obtenham para que possam fornecer suporte a você. Aproveite o conhecimento deles agora.
Conhecimento de automação e segurança
O benefício de formarmos parceria com a Rockwell Automation é que você ganha o suporte e o experiência de pessoas que entendem de automação e de segurança, não apenas de segurança.
Três pilares de sustentação para seus requisitos de segurança
Pilar três
As ferramentas certas
Uma ampla linha de ferramentas que garantem compatibilidade com os padrões de segurança, reduzem o risco de lesões e melhoram a produtividade.
Safety Automation Builder
Ferramenta de software GRATUITA para ajudar a simplificar o projeto de segurança e validação da máquina, reduzindo tempo e custos. A integração com o software RASWin Risk Assessment oferece gerenciamento consistente, confiável e documentado do Ciclo de vida da segurança funcional.Integração do SISTEMA
A ferramenta SISTEMA automatiza o cálculo do nível de desempenho alcançado, delineado em (EN) ISO 13849-1. Os dados estão disponíveis para serem usados com a ferramenta de cálculo SISTEMA.
• Ajuda os usuários na etapa de projeto
• Banco de dados abrangente da Rockwell Automation
Funções de segurança pré-instaladas
A segurança de máquina pode ser desenvolvida pela combinação de blocos de funções de segurança. Nossas funções de segurança pré-projetadas fornecem o cálculo do nível de desempenho SISTEMA como definido na (EN) ISO 13849-1.
• Reduz os tempos de projeto
• Inclui a informação de definição, fiação, configuração e validação
• Lista de materiais completa
Kit de ferramentas aceleradoras
Ferramentas fáceis de usar em projeto de sistema, programação e diagnóstico, para auxiliar no rápido desenvolvimento e na implantação de sistemas de segurança.
• Reduz o tempo de projeto e os riscos
Adote uma solução de segurança inteligente hoje
Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen-Bradley® com a tecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.
Os dispositivos com a tecnologia GuardLink oferecem recursos avançados e diagnóstico que só podem ser acessados via um distribuidor de conexão com GuardLink. Os benefícios da tecnologia GuardLink incluem:
• Diagnóstico contextual em tempo real e dados da integridade do sensor melhoram significativamente a localização de falhas
• Recuperação automática do dispositivo (ADR)
• Integração total com a arquitetura EtherNet/IP™ da Rockwell Automation