Alcance consistentemente as metas de demanda de carga e evite custosas multas ao atualizar sistemas proprietários desatualizados. Use controles de alta tecnologia que alertam os operadores sobre problemas antes que eles aconteçam.
Operações confiáveis, consistentes e seguras
Máxima disponibilidade, visualização em tempo real e tempo de engenharia reduzido
Emissões e conformidade NERC CIP relacionada a segurança têm deixado incerto o futuro de fábricas de geração de energia a carvão. Com o envelhecimento da frota, o custo de atualização continua a aumentar. Essa infraestrutura antiga tem causado paradas não programadas custosas e muitas vezes desnecessárias. A conectividade limitada com sistemas de negócios faz da monitoração de desempenho e da geração de relatórios um processo manual e inexato. O resultado é uma eficiência reduzida e custos aumentados.
Soluções de controle de toda a fábrica
Expansível, integrado e rentável
Não importa se você deseja atualizar ou substituir seu sistema de controle atual, auxiliamos a migrar para um sistema de controle moderno. Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx® oferece integração do controle de processo, motor e segurança para uma operação mais eficiente. Combinado com nossas soluções integradas, ele ajuda a garantir alta disponibilidade, confiabilidade e o menor custo de propriedade. Nossas soluções são projetadas para extrair o maior valor dos seus sistemas.
Monitoração da condição ajuda a reduzir tempo de parada
Nossos produtos de monitoramento integrado de condições de operação permitem manter o chão de fábrica operando produtivamente ao detectar possíveis falhas do equipamento.
- Estende o sistema de controle de automação com proteção da máquina
- Amplia as informações na empresa e reduz os custos de manutenção