Há muito uso de gás natural como matéria-prima. Você pode estar fazendo a queima, conversão ou cocombustão de carvão em gás natural. Não importa em qual estágio você esteja, oferecemos automação de gás natural e sistemas de controle de turbina para a fábrica inteira. Essas soluções podem colocar rapidamente sua fábrica em operação e mantê-la operando para alcançar suas metas de produção.
Operações confiáveis, eficientes e seguras
Flexibilidade operacional, disponibilidade máxima e conectividade segura
Centrais elétricas modernas precisam de equipamentos confiáveis para manter alta disponibilidade. Atualmente, os sistemas de automação podem fornecer velocidade e funcionalidade para controlar equipamentos de geração de energia a gás para a máxima flexibilidade e disponibilidade. Contudo, a capacidade de maximizar o desempenho e reduzir o tempo de parada não programada exige níveis de conectividade e integração de informações nunca vistos antes.
Soluções de controle de toda a fábrica
Expansível, integrado e rentável
Não importa se você deseja atualizar ou substituir seu sistema de controle atual, auxiliamos a migrar para um sistema de controle moderno. Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx® oferece integração do controle de processo, motor e segurança para uma operação mais eficiente. Combinado com nossas soluções integradas, ele ajuda a garantir alta disponibilidade, confiabilidade e o menor custo de propriedade. Nossas soluções são projetadas para extrair o maior valor dos seus sistemas.
Atualização do sistema de controle da turbina a gás
Concessionária pública otimiza geração de turbinas a gás
Em 2006, a usina da Hawaii Electric Light Company, em Keahole, enfrentava paradas não programadas de até 50% do tempo de operação causadas por um sistema de controle obsoleto que havia sido fornecido junto com as turbinas. As peças de reposição eram difíceis de serem encontradas e os engenheiros levavam muito tempo para chegar ao local quando precisavam. A usina estava operando em capacidade reduzida. Um novo sistema de controle de turbina a gás foi instalado, o que resultou em uma significativa redução no tempo de parada não programada.
Serviços de rede e segurança
Nós ajudaremos você a projetar uma rede segura em sua fábrica sem prejudicar o desempenho. Conhecemos bem as aplicações de controle e as tecnologias de comunicação em redes. Nossos especialistas conhecem os padrões do setor aplicáveis (ISA, NIST, INL, DHS), e oferecemos serviços completos com capacidade de fornecimento global.