Repense a produtividade usando nossa tecnologia revolucionária de controle de movimento
Os sistemas de transporte inteligente iTRAK® apresentam uma nova oportunidade para melhorar a flexibilidade da máquina e aumentar a produtividade, tornando as pequenos lotes mais lucrativos e expandindo as margens nos lotes padrão. Eles permitem o controle independente de transportadores em caminhos retos ou curvilíneos para criar sistemas de movimento com velocidade e flexibilidade incríveis. Já não se usam mais as correntes, correias e engrenagens rotativas de impulsão. Os sistemas de transporte inteligente iTRAK substituem o hardware com perfis de software simples e eficazes, que aumentam a precisão e a longevidade da sua automação.
Ao usar o sistema de transporte inteligente iTRAK, você pode:
- Aumentar as taxas de produção em 50% ou mais
- Eliminar gargalos e aumentar a produtividade
- Melhorar a qualidade do produto retirando a pressão do transporte
- Economizar tempo e dinheiro com menos tempo de parada não programada e manutenção necessária
- Diminuir a dimensão geral da máquina
- Reduzir os tempos de transição e aumentar o lucro da produção de alta variedade