Obtenha velocidade e controle sem precedentes
Os sistemas transportadores inteligentes QuickStick proporcionam maior eficiência do processo com um custo total de propriedade reduzido. Os módulos são configurados de ponta a ponta, criando uma força eletromagnética que impulsiona os transportadores até 10 vezes mais rápido do que sistemas tradicionais. Não importa como sua solução esteja configurada, o projeto permanece incrivelmente simples, o que significa que você gasta menos tempo com a manutenção e mais tempo na operação.
Os sistemas se integram com rapidez e facilidade ao ambiente de controle do Logix usando o Studio 5000® Application Code Manager com bibliotecas de fabricantes de máquinas.
O sistema transportador inteligente QuickStick permite que você:
- Alcance novos níveis de flexibilidade com movimento e controle independentes e bidirecionais da carga útil
- Melhore a produtividade e a qualidade do produto com aceleração/desaceleração suave e recursos anticolisão integrados
- Proteja melhor seu pessoal e equipamentos com recursos de segurança de acionamento
- Ganhe disponibilidade e confiabilidade usando a propulsão de estado sólido
- Reduza o uso de energia, uma vez que os veículos a consomem somente quando estão em movimento e a regeneram na frenagem