希望減少與大型資本專案相關的風險? 這便是主要自動化承包商 (MAC) 可以做到的事。無論是在電氣或儀錶等特定領域,還是與 OEM 設備整合等第三方設備商的更多合作,我們都可以幫助您管理大型專案的部分或大量內容,同時與工程、採購及建設進行協調。
將大型專案託付給主要自動化承包商
管理創建型或升級型專案相關的風險都會完整記錄。這些風險您可能已經經歷過了,不想重蹈覆轍!我們具備在大型資本專案中擔任 MAC 的經驗,並擁有可靠的方法來避免專案範圍、預算超支和不良供應商管理的困境。我們能夠幫助您漸少風險,並讓專案交付符合期限與預算。就像這位客戶一樣。
避免複雜並簡化專案管理
為了避免預算超支與範疇蔓延,位於北美洲的一間能源生產公司選擇了 Rockwell Automation 來擔任 MAC。我們透過 FAT 測試與持續支援來啟動預先前端工程與設計。透過在整個專案的生命週期中與我們合作,他們的時程加快了 4-6 週,因此節省了約 5% 的預算。
OEM MAC 是什麼?
在您的下一個資本專案中與 OEM MAC 合作
主要自動化承包商是一種單一承包商,可為您提供工程服務以管理儀器、資訊與專案的安全層面。OEM MAC 會超前部署並提前投入專案,以應對磨合連線能力和整合方面的挑戰。他們可幫助建立技術標準,並在建構流程中與 OEM 合作。這種方式的一大優勢便是標準化。在所有的磨合工作中擁有相同的自動化標準,將使整合變得更輕鬆。由於網路與系統已經過協調,讓資料存取十分容易。組織良好的先期專案規劃可以使製程更順暢,節省您寶貴的啟動時間並降低風險。