企業營運智慧解決方案可幫助您了解並回應生產效能。增加營運完整且即時的透明度。制定針對性的策略,來解決效能不一致的問題。在提高整體效率的同時加快上市時間。
來自連接設備、生產線和製程的資料在整個工廠內流通,現在您可以更準確地監控及管理這些資料,以解決問題並應對變化。即時效能指標 (如整體設備效率) 可在廠房、生產線和產品的每個層級使用,因此您可以做出更好、更快的決策並改善生產效率。
透過即時監控設備來提高正常運作時間,讓您可以查看製程中何時不同步、何時需要進行預測維護,或何時出現問題。分析問題並找出根本原因,以便您可以將停機時間縮到最短,或完全避免停機。
透過提供對所需資訊的存取權限來提升人員的能力。在班次、訂單、物料和品質之間追蹤並比較實際發生的事件與計畫的事件,讓您可以識別及解決差異,並協助人員更安全地生產更高品質的產品。
運用對每種實際資產和製程的透明度,操作員可以管理、最佳化及減少生產線、整個設備或整個企業的能源使用率。最佳化的資產可協助您實現永續性目標。
大規模客製提高了庫存、在製品和工具成本。產品延誤,以及跨生產線、生產單位和工廠的效能不一致會影響上市時間並降低市佔率。在解決這些問題之前,您需要取得營運的全面透明度。
將您的工廠車間和企業轉型為支援 AI 功能、反應迅速且連網的企業。以角色為基礎存取整個系統中的即時標準化指標和資訊,可以提高生產率。精密的追蹤和效能分析,可降低成本,同時提高製造的彈性和敏捷性。
利用完善、即時的洞見,做出明智的決策並提高生產率。
InnovationSuite 將 FactoryTalk Analytics 與 MES 和 PTC ThingWorx 與 AR 技術結合。這使您可以輕鬆連接並改善營運洞見。
FactoryTalk Analytics 為決策者提供自動式機器學習與資料混搭等功能,讓您不用仰賴 IT 或資料科學家。
ThingWorx 讓您能順利地建立高效能、易用的 IoT 解決方案,透過智慧、連結的產品、系統與營運方式驅動創新。
我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。