解決方案設計的協作方法
在整個製造環境中,獲利始終與生產效率息息相關。但在食品飲料產業中,系統不僅必須達到非凡的產量,也必須具備快速從一種產品轉換到另一種產品的靈活性。
機器製造商與系統整合商 DCC Automation 的目標,在於滿足業界對於物料搬運處理設備、輸送帶和整合與一站式系統的需求,包括客製化的一次與二次包裝解決方案。該公司是 Rockwell Automation® PartnerNetwork™ 計畫的一分子。
DCC Automation 機器人解決方案總監 Horia Saulean 表示:「我們所有的解決方案都始於合作夥伴關係。我們與客戶合作,瞭解他們的需求,然後開發出能締造最大價值的解決方案,而這些解決方案逐漸納入機器人技術。」
公司的協作方法以及機器人應用專業知識,促使一家營養補給品製造商選擇 DCC Automation 作為全新的裝箱解決方案。
過時的系統無法跟上潮流
現有的裝箱機在製造商的高速生產線運作,負責處理公司最暢銷的產品。設備包括開箱機與裝箱機,可運行兩種箱體模式,以適應兩種產品尺寸。
半自動化系統仰賴多個控制器和輸送帶,這些控制器和輸送帶很快就會報廢,每班停機時間高達 10%。
此外,將系統從一種產品尺寸切換到另一種則需要 40 至 45 分鐘。雖然一個班次只切換一兩次,但系統需要不斷調整以維持正確的參數。
最後,將開箱與裝箱功能結合在一台精巧的機器中,幾乎沒有產品堆積的空間。因此,系統無法達到生產線前端所需的每分鐘 25 箱的產量。取而代之的是,兩三名員工透過在側面手動包裝箱子來支援操作。