例如,中國的物流解決方案供應商永恆力 ,利用Emulate3D建立其生產線的數位分身。有了Emulate3D,該公司能夠提升設計的效率和準確度,同時降低成本。這個目標之所以能夠達成,是因為使用Emulate3D強大的模擬功能,建立一個可以讓各種應用場景栩栩如生的精細數位分身。
雖然技術推動了製造業的發展,但如果沒有任何監管,製造業就無法運作。當企業組織支持以自動化實現更高的效率和更好的結果時,對製造業而言,人力資源一直是其中一個非常關鍵的領域。製造業是一個高度專業化的產業,具備多年經驗的員工,其技能和知識不容輕忽。透過讓員工配備先進工具的方式,製造商可以提高生產力以維持競爭優勢。
以自動化消弭技術落差並提高效率
數十年來,經驗豐富的員工以其實作的專業知識、解決問題的能力,以及對製造複雜性的了解,對產業的成功影響深遠。雖然情況確實是如此,但光是仰賴員工的專業知識可能會有負面影響。隨著經驗豐富的員工退休以及新一代員工接任,跨產業和地理位置的專業和知識不足問題將會浮現。這種正在發生的快速世代交替,讓製造商意識到利用技術來提升其員工能力和支援決策制定的重要性。隨著產業的發展,先進技術的整合可以大幅提高營運效率和生產力。
針對全球17個國家1,500多家製造商調查的最新《智慧製造現況》(SOSM)報告指出,2024年有95%的製造商正在使用或評估智慧製造技術。同一份報告顯示技術投資也增加了30%,這表示越來越多的企業組織持續尋找以技術支援其現有工作流程並滿足員工現況的方式。無論是填補技術員工退休的缺口,或是為工廠層作業員提供支援,以更妥善的方式存取資訊以更快速制定決策,採行數位化都是一種提升員工技能的方式,藉由創造更高的效率來改善工作環境並提供更好的成果。
透過智慧製造技術提升員工技能
從設計到營運及維護,企業可以利用一系列工具來提高生產。
設計
可見性是成功實作的關鍵。同一個專案通常會有多名設計師同時作業,這會讓人難以追蹤進度。因此會有大量的時間和資源浪費在重複的工作中,甚至可能對進度構成妨礙。人機介面(HMI)軟體合作工具提供全面的專案可見性,可以將設計人員和及時資訊連結,因此有助於解決這一挑戰。FactoryTalk® Optix™是雲端型HMI軟體的一個範例,可以快速測試、設計和部署應用程式。透過軟體即服務(SaaS)型的工作流程,團隊可以隨時隨地合作,讓專案能夠以所有人都能完全掌握的方式持續進行。
這對原始設備製造商(OEM)特別有幫助,因為他們可以和客戶互動、協助應用程式建置、分享與交換想法和程式碼片段,解決方案故障排除,甚至是在集中的儲存庫上執行評估。程式碼模組可以輕鬆拖放,讓其成為一個易於使用且易於存取的平台。
最近推出的Emulate3D™ 2024 (V17),讓製造商甚至可以在制定整個專案之前,對其進行詳細的規劃、設計和測試。透過多模型超微縮技術,使用者可以體驗更大規模的擴充,將較大型的系統分割逐一檢閱以獲得更詳細的見解。其效能分析工具可以協助企業找出瓶頸的可能所在,並找出需要改善的領域,如此將可節省大量時間和成本。透過全新和改良的機器人、架構和物料處理,Emulate3D可以增加任何專案的範圍和靈活性。
操作
在大部分的生產工廠中,每個組件彼此息息相關。因此,單一故障就可能會影響整條生產線。透過其異常偵測演算法,FactoryTalk® DataMosaix™可以協助於找出磨損的工具讓製造商快速更換,而不會中斷營運。這套軟體是一款SaaS應用程式,目的是可以從各種資料來源導入大量原始資料、將這些資料彙整到單一平台,並且讓這些資料可供營運管理團隊使用的應用程式使用。同時,透過FactoryTalk® InnovationSuite支援的邊緣技術,企業可以掌握資料內容,使其能夠以更快的速度制定出更明智的決策。

除了擁有適當的工具和技術,訓練員工有效使用這些工具也同樣重要。
若要為這些員工提供支援,企業必須確保提供持續的技能提升和新設備的訓練。
維護
若要成功實作技術和永續生產線,企業必須投資維護解決方案。人工智慧(AI)可以在日常營運之上新增一層防護,為生產線帶來價值,因此可以提前偵測問題以避免意外停機。AI也可以用來找出任何潛在的危險或干擾,以確保高安全標準。例如,FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™可以提供工廠區域的條件式監控,在資產顯示退化的跡象時向維護團隊發出警示。
現在的製造商可以充分利用人力和技術的優勢。將這些優勢合而為一,工廠營運商即可徹底發揮營運效益,提供更多更好的成果。員工也能夠從更強大的工作場所中獲益,這會在我們邁向製造業的未來時進一步帶來創新。
在此深入了解洛克威爾自動化如何為您和您的員工賦予動力。