我們的聯盟合作夥伴已與我們達成堅定的全球承諾,共同開發完善的解決方案和服務,並提供適用於企業內部和整個供應鏈的最強大技術性、競爭性和策略性優勢。
企業轉型革新
Rockwell Automation 和我們的策略聯盟合作夥伴正攜手合作,透過數位轉型,加速營運技術 (OT) 與資訊科技(IT) 革新與融合。設計並應用從工廠到企業的完善整合解決方案,以探索新價值。以安全方式連接您的資產、生產和團隊,在正確的時間使用正確的設定,將關聯性資訊傳遞給正確的人員或設備。
Milwaukee 接觸器產品線實現企業聯網
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ptc-logo-848wx477h.848.jpg)
PTC 策略合作夥伴
數位技術和應用推動革新並加速成長
連接您的世界。PTC 及 Rockwell Automation 聯盟採用了集兩家公司最佳技術和業界專家之大成,提供完美整合的資訊解決方案。IT 及 OT 技術整合結合了 ThingWorx® 工業連線,以及 PTC 的 Vuforia® 擴增實境 (AR) 平台與 FactoryTalk® Analytics、FactoryTalk® ProductionCentre® MES,以及 Rockwell Automation 的工業自動化平台。
通過全方位的 IIoT 平台產品,實現生產力增加、工廠效率提升、運營風險降低,以及系統互用性增強。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/accenture--logo_594w412h.594.png)
Accenture 策略合作夥伴
展現您的價值:企業規模的數位轉型
邁向成熟數位化並展現可用的重要價值,這個過程並不容易。從制定具有凝聚力的數位策略、選擇合適的合作夥伴到選擇正確的技術、部署 IIoT 應用並擴大規模,製造商在此過程中面臨著許多挑戰。
運用 Rockwell Automation 和 Accenture 雙方的專業知識,我們具備全新的能力,可以提升產業供應鏈最佳化。協助我們的製造業客戶更有效地利用工業物聯網 (IIoT),最終產生可觀的成效。
發掘企業聯網的完整潛力
在 Rockwell Automation 與我們的策略聯盟合作夥伴的幫助下,實施工業物聯網解決方案保持市場競爭力,並實現您的企業聯網。
完整的數位轉型合作夥伴生態系統
與深獲肯定的軟硬體領域專家攜手開創企業革新
沒有一家企業能獨自部署同級最佳 IIoT 解決方案。在新數位合作夥伴方案中,透過我們深獲肯定的軟硬體領域專家組成的整合生態系統所提供的協助,成功實作您的工業物聯網。
當您投資企業以擴展數位 IIoT 範圍時,只要提升品質和速度,就可以更快實現 ROI。 在設計、實作和執行過程中的每一個階段,我們將與您共同合作,呈現我們與全球 IT 和軟體領導者組成的生態系統所帶來的影響。
我們讓事情變得簡單。在產業界深獲肯定的傑出供應商,提供您經整合、驗證的技術,讓您和您的團隊發揮所長。