FactoryTalk Optix 安装指南概述
本安装指南将帮助用户安装和配置
FactoryTalk®Optix™
系统的设计和运行时组件。FactoryTalk Optix 系统包括:
- FactoryTalk Optix Studio 或具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio
- FactoryTalk Optix 应用程序
- FactoryTalk Optix 运行时工具
- 通过FactoryTalk®Hub™设置的权利和组织提醒事项: 组织是可以使用 FactoryTalk Hub 访问和管理的用户和服务(包括 FactoryTalk Optix)的集合。提醒事项: 加入或创建组织的新用户可以申请 FactoryTalk Optix Studio Pro 90 天试用权利。
FactoryTalk®Optix™ 系统
FactoryTalk®Optix™
系统- FactoryTalk Hub:联机服务平台,通过该平台,您可以访问基于云的 Rockwell Automation SaaS(软件即服务)解决方案,以创建您的组织并设计、构建和维护您的资产。基于云的 SaaS 解决方案以磁贴的形式包含在 FactoryTalk Hub 中。新用户访问 FactoryTalk Hub 后,将获得 FactoryTalk Optix Studio Pro 的 90 天试用期。
- FactoryTalk Optix Studio:安装在本地的设计编辑器,可免费使用。FactoryTalk Optix Studio 提供用于设计 HMI 的编辑工具。不需要激活或购买权利。提醒事项: FactoryTalk Optix Studio 又称为 FactoryTalk Optix Studio Standard。提醒事项: 要安装 FactoryTalk Optix Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio 安装概述。
- 具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio:云设计编辑器,可以在 Web 浏览器中运行或作为本地安装的应用程序运行。FactoryTalk Optix Studio Pro 需要基于用户权利的订阅。Pro 权利允许激活基于 Web 浏览器的编辑器,并提供需要云连接的技术支持和功能,如基于云的代码存储库集成、云托管版本控制、需要 FactoryTalk Remote Access 的远程部署以及多用户协作。提醒事项: 要安装具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio Pro 升级概述。提醒事项:FactoryTalk Optix Studio Pro 和 FactoryTalk Optix 运行时工具分别要求向组织分配所需的权利。然后,FactoryTalk Optix Studio Pro 权利将分配给组织用户,而 FactoryTalk Optix 运行时工具权利则分配给安装这些权利的设备。
- FactoryTalk Optix 应用程序:包括两个主要组件:
- 项目:表示应用程序的设计和配置。
- 运行时:运行应用程序的运行时环境。
FactoryTalk Optix Studio支持通过将项目与相应的运行时相结合来创建应用程序。运行时的选择取决于目标设备(例如 x86 或 ARM)以及操作系统(Windows 或 Linux)。 - 运行时工具:必须在目标设备上安装运行时工具软件包,以允许执行权利管理和应用程序部署。此软件包包括两个组件:
- 应用程序更新服务:在后台运行的服务,允许 FactoryTalk Optix Studio 连接到目标设备并部署应用程序。
- 权利管理器:用于管理 FactoryTalk Optix 权利的应用程序。
重要提示:运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。提醒事项: 有关此主题的详细信息,请参见安装 FactoryTalk Optix 运行时工具和相关分章节。
安装和设置要求
安装和使用 FactoryTalk Optix 系统组件时需要:
- 与贵公司关联的 MyRockwell 帐户。要创建您的 RA 帐户,请在 MyRockwellAutomation 网站上注册您的公司电子邮件地址:https://www.rockwellautomation.com/account/
- 创建用户帐户后,即可访问 FactoryTalk Hub。提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参见登录到 FactoryTalk Hub。
- 在手机上安装身份验证器应用程序。Microsoft Authenticator 授予您对 FactoryTalk Hub 的访问权限。提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参见对 FactoryTalk Hub 帐户进行身份验证。
公司通常与公司用户可以加入的组织相关联。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio Pro 权利分配给特定用户,FactoryTalk Optix Runtime 权利则分配给特定运行时设备。
提供反馈