所有這些 1 和 0 透過工業網路從一個自動化資產傳遞到另一個自動化資產,這就是使您的工業營運充滿活力的原因。安全地傳輸資料並在預定目的地成功地重建資料是保持操作正常進行的原因。而工業通訊是這一切的核心。沒有它,監控、管理、控制和保護您的操作將是不可能的。
FactoryTalk® Linx 為所有使用 FactoryTalk 的裝置(甚至包括那些在工業生態系統中是不可或缺的合作夥伴的第三方裝置)提供了一個不可或缺的基礎。
所有這些 1 和 0 透過工業網路從一個自動化資產傳遞到另一個自動化資產,這就是使您的工業營運充滿活力的原因。安全地傳輸資料並在預定目的地成功地重建資料是保持操作正常進行的原因。而工業通訊是這一切的核心。沒有它,監控、管理、控制和保護您的操作將是不可能的。
FactoryTalk® Linx 為所有使用 FactoryTalk 的裝置(甚至包括那些在工業生態系統中是不可或缺的合作夥伴的第三方裝置)提供了一個不可或缺的基礎。
FactoryTalk Linx 提供了一個解決方案,從在一台帶有單一控制器的電腦上運行的小型應用程式到與大型自動化系統通訊的大型分散式備援資料伺服器端組態。
FactoryTalk Linx Gateway 允許您與原生使用 FactoryTalk 的裝置以及不使用 FactoryTalk 裝置共存和通訊。此軟體新增了一個經典的 OPC-DA 和 OPC UA 伺服器端介面,將 FactoryTalk Linx 從 ControlLogix®、CompactLogix™ 和其他 Allen‑Bradley 控制器收集的資訊傳遞給外部 OPC 用戶端,允許第三方軟體與 FactoryTalk 軟體無縫聊天,以便輕鬆滿足您的生產關鍵績效指標。
無論是一個擁有數十年機械價值的設備,還是一個新安裝的系統,瞭解發揮作用的通訊協定是關鍵。假設和誤解可能表示生產中斷和故障檢測困難。但是,對通訊協定的理解和規劃可以使您的通訊架構更加強大。
查看此網路研討會,瞭解如何在您的系統中使用正確的通訊策略來確保您能夠存取正確的資料並將其發送到正確的裝置。應用產業標準和安全作法等關鍵原則意味著您能夠以有效和可支援的方式連接裝置。