想找到方法來簡化機器設計,同時提高系統效能? PowerFlex® 變頻器或直流變頻器可處理低壓和中壓應用。藉助全面的電源選項和創新功能,我們的變頻器可以為各種行業和應用帶來效能及功能。
瞭解如何:
- 降低變頻器的能源效率
- 使用 PowerFlex 變頻器提高生產效率
- 提高產量、延長運作時間、節約能源
想找到方法來簡化機器設計,同時提高系統效能? PowerFlex® 變頻器或直流變頻器可處理低壓和中壓應用。藉助全面的電源選項和創新功能,我們的變頻器可以為各種行業和應用帶來效能及功能。
瞭解如何:
我們的 PowerFlex® 系列變頻器提供廣泛的控制模式、功能、選項、封裝、全局電壓和電源額定值。此類彈性的產品組合讓您可以與營運保持緊密聯繫,最終提高產量。PowerFlex 精巧型變頻器可為需要有速度控制和簡單系統整合的應用,提供經濟高效的通用解決方案。PowerFlex 標準和高功率變頻器提供廣泛的功能集和應用專屬的參數。此類變頻器適合需要速度、扭矩和/或位置控制的各項應用。
公用事業、石油、天然氣、採礦和其他有嚴苛要求的行業依靠 PowerFlex® 中壓變頻器,以控制大型工業馬達,並保持每天 24 小時運作。PowerFlex 6000 變頻器提供即時預測分析。PowerFlex 7000 中壓變頻器提供特殊應用馬達控制和功率再生。仔細研究如何提高產量、延長運作時間和節約能源。
我們的 PowerFlex® 變頻器軟體為您提供簡便方法來設定變頻器。選擇最適合您需求的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench,並針對 Logix 控制的應用使用 Studio 5000 Logix Designer® 軟體。每個變頻器組態工具都提供一個介面,方便您對 PowerFlex 變頻器進行程式設計、維護和操作。