Industrieroboter definieren neu, was in der Fertigung möglich ist. Für The Connected Enterprise® müssen sie intelligenter und leistungsfähiger werden. Integrierte Robotertechnologie stellt Herstellern die vereinfachte Architektur und die zuverlässigen Daten zur Verfügung, welche für den Erfolg auf dem globalen Markt erforderlich sind. Leisten Ihre Roboter wirklich, was sie können?
Ein besserer Weg, den vollen Leistungsumfang von Robotern zu nutzen
Roboter beweisen gerade, dass sie unverzichtbar sind, wenn man die wichtigsten Herausforderungen der Produktion bewältigen will: Trotz Fachkräftemangels produktiv bleiben, flexible Fähigkeiten für die Fertigung schaffen und die Produktvielfalt erhöhen.
Die Zukunft der Roboterautomatisierung erfordert den Übergang von separierten Systemen zu einem Zustand der Vernetzung. Roboter müssen heute genauso intelligent, intuitiv und vernetzt sein wie die Produktionssysteme, in die sie eingebettet sind.
Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu verbinden. Mit Optionen, die den Betrieb mit oder ohne Robotersteuerung erlauben, können Sie das Potenzial von Robotern nun vollständig ausschöpfen.
Betreten Sie eine neue Welt der Möglichkeiten
![weiß umrandetes Symbol eines Roboterarms, der an einer Fertigungsstraße arbeitet](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Production%20Line%20Robot_white-1.81.png)
![weiß umrandetes Symbol eines Laptops, der ein Dashboard anzeigt](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Laptop-Dashboard_White-1.90.png)
![Weiß umrandetes Symbol von drei Personen, die auf einem Einstellungsrad balancieren](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Group-Management_White-1.90.png)
![weiß umrandetes Symbol einer Person neben einem Roboterarm](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-with-Robot-1_White-1.90.png)
Wählen Sie Ihren Weg zu produktiveren Robotern
Suchen Sie nach Roboterlösungen, die schnell einen Mehrwert bieten und gleichzeitig als leistungsstarke Anlagen bei der Bewältigung von Veränderungen in Ihrer Branche dienen? Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müssen vernetzte Robotersysteme eingesetzt werden, die den besonderen Anforderungen Ihres Betriebs gerecht werden.
Mit unserer integrierten Roboterstrategie haben Sie die Flexibilität, die vernetzte Architektur zu wählen, die Ihre Teams am besten unterstützt und die Produktionsstätte der Zukunft beschleunigt.
Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Lösung und nutzen Sie die Chance, mit Ihren Robotern mehr zu erreichen.
Wie können Sie mit Hilfe einer einheitlichen Steuerung ein besseres System aufbauen?
Mit einer einheitlichen Robotersteuerung können wir mehr Wert aus Ihren Robotern ziehen. Mithilfe bestellnummernabhängiger Arbeitsabläufe können Sie den optimalen Roboter für Ihre Anwendung auswählen und dann automatisch Komponenten Ihres Steuerungscodes sowie die dazugehörige Visualisierung, historische Daten, Alarme u.v.m. erzeugen. Sobald das System eingerichtet ist, können Ihre Teams mithilfe der zentralen Steuerungsplattform jedes System ganzheitlich steuern und verwalten. Sie möchten mehr darüber erfahren, wie das geht? Dann schauen Sie sich unsere Infografik zur einheitlichen Robotersteuerung an und erfahren Sie, was diese schnellere und intuitivere Methode für Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Robotersystemen leisten kann.
Mit der einheitlichen Robotersteuerung können Sie:
- Projekte schneller realisieren
- Die Roboterleistung optimieren
- Dafür sorgen, dass Ihre Teams mehr erreichen
- Mehr Wert aus Ihrem System ziehen
Entwickelt, um Ihre Flexibilität und Effizienz zu verbessern
In Zeiten steigender Produktionsanforderungen müssen die Hersteller die Anforderungen von morgen vorwegnehmen, indem sie schon heute intelligente, flexible Lösungen einsetzen. Mit unseren integrierten Roboterlösungen bieten wir einen optimierten Weg zu vernetzten und intelligenten Einsätzen, die nie dagewesene Effizienzsteigerungen ermöglichen und Innovationen auf neue Weise fördern.
Erfahren Sie, wie Konnektivität die industriellen Spielregeln neu definiert
Unternehmen aller Branchen wählen einen integrierten Ansatz, um die Robotersysteme und die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Fertigung zu verbessern.
Mit Roboterlösungen, die durch Design verbunden sind, können Sie das:
- Leistungssteigerung durch verbesserte Koordination zwischen Robotern und der umgebenden Automatisierung
- Vereinfachte Arbeit während des gesamten Lebenszyklus der Maschine
- Stabilere, wiederholbare Projekte erstellen
- Höhere Produktivität durch nahtlose Verbindung zu digitalen Tools
Gemeinsam lassen wir Roboter der nächsten Generation Realität werden
Wir kooperieren mit innovativen Roboterherstellern, um Lösungen zu entwickeln, mit denen Sie das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen erschließen können.
![Logo von Atomrobot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/atomrobot-logo.2400.png)
![Logo von Augmentus](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/augmentus-logo.2400.png)
![Logo von Autonox Robotics](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Autonox-Robotics-2400x1350px.2400.jpg)
Regionen
- Asien/Pazifik
Unterstützte Architekturen
- Einheitliche Robotersteuerung
Regionen
- Asien/Pazifik
Unterstützte Architekturen
- Verbindung über EtherNet/IP
Regionen
- Nordamerika
- EMEA
Unterstützte Architekturen
- Einheitliche Robotersteuerung
Regionen
- Weltweit
Unterstützte Architekturen
- Einheitliche Robotersteuerung
- Verbindung über EtherNet/IP
Regionen
- Nordamerika
Unterstützte Architekturen
- Verbindung über EtherNet/IP
![Logo von Doosan Robotics](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/doosan-robotics-logo.2400.png)
Regionen
- Nordamerika
- Lateinamerika
- EMEA
Unterstützte Architekturen
- Verbindung über EtherNet/IP
![Logo von Fanuc](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-fanuc-logo.2400.png)
Regionen
- Weltweit
Unterstützte Architekturen
- Verbindung über EtherNet/IP
![Ready Robotics](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ready-robotics-logo.1768.png)
Regionen
- Nordamerika
Unterstützte Architekturen
- Verbindung über EtherNet/IP
Maximieren Sie den Wert Ihres Robotersystems
Entwickeln Sie intelligentere, innovativere Industrieroboter-Automatisierung mit Hardware- und Softwarelösungen, die mehr möglich machen.