Wo Sie Ihre Schlösser und Geräte aufbewahren können
Damit ein Lockout/Tagout-Programm effektiv ist, müssen mehrere wichtige Komponenten etabliert werden. Eine dieser Schlüsselkomponenten ist die notwendige Hardware für Wartungsarbeiten. Um Verriegelungen durchzuführen, benötigen Sie Schlösser und Geräte: Es ist entscheidend, dass sie überall verfügbar sind. Der Unterschied zwischen einem effizienten und einem ineffizienten Lockout/Tagout-Programm liegt in der besten Lagerung dieser Geräte.
Oft entscheidet dies darüber, ob Mitarbeiter bei Bedarf eine Verriegelung verwenden oder nicht. Im letzteren Fall kann es zu eigentlich vermeidbaren Beinaheunfällen, Verletzungen oder Todesfällen kommen. Was ist der ideale Ort, um Sperrvorrichtungen aufzubewahren?
Bei der Suche nach einem guten Standort für die Aufbewahrung von Zubehör lautet die wichtigste Empfehlung: Dieser Ort soll leicht zugänglich sein. Viele Arbeiter geben an, dass sie auf die ordnungsgemäße Verriegelung verzichten würden, wenn es mehr als ein paar Minuten dauert, um ein einfaches Schloss und ein Schild zu besorgen.
Glücklicherweise ist es aber möglich, das Verriegelungszubehör in Reichweite aufzubewahren.
Wenn die Notwendigkeit besteht, können autorisierte Mitarbeiter die Bediener und anderes Personal schnell über die Absperrung informieren und gleichzeitig die passenden Schlösser und Geräte beschaffen, nachdem sie das spezifische Absperrverfahren überprüft haben. Je kürzer der Weg von der Maschine zum Lagerort des Verriegelungszubehörs ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Maschine vom Mitarbeiter tatsächlich verriegelt wird.
Je nach Grundriss der Anlage kann daher die günstigste Platzierung der Lagerschränke variieren. Einige Einrichtungen verfügen über ein Hauptgebäude mit großer Freifläche, in der alle Produktionslinien laufen. Andere Anlagen sind unterteilt, wobei alle Produktionslinien voneinander getrennt sind. Und wieder andere sind noch komplizierter, mit labyrinthartigen Grundrissen.
Hier sind einige empfohlene Optionen für jede Situation: