Bericht
Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2024: Life Sciences
Erfahren Sie, wie die Life-Sciences-Branche neue Technologie einsetzt, um Risiken zu reduzieren, Wachstum zu generieren und das Potenzial von Mitarbeitern zu maximieren
Bericht
Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2024: Life Sciences
Erfahren Sie, wie die Life-Sciences-Branche neue Technologie einsetzt, um Risiken zu reduzieren, Wachstum zu generieren und das Potenzial von Mitarbeitern zu maximieren
FactoryTalk® PharmaSuite® ist die führende MES-Lösung, die speziell für die Life-Sciences-Industrie entwickelt wurde. Sie bietet eine rollenbasierte Optimierung jeder Stufe des Lebenszyklus, wodurch alle Benutzer schneller Ergebnisse erzielen. Die Open-Content-Architektur und eine intelligente Upgrade-Engine bieten ein robustes System für Wachstum sowohl in der Stapelverarbeitung als auch in der diskreten Verarbeitung.
Ressourcenmanagement
Automatische Verfolgung aller produktionsrelevanten Ressourcen wie Material, Equipment und Mitarbeiter in einem umfassenden Electronic Batch Recording (EBR).
Wäge- & Dosiervorgänge
Erstklassige Unterstützung von Szenarien vor der Wägung. Das Wiegen und Dosieren ist vollständig in die modulare EBR-Lösung integriert
Rezepturdesign & -Ausführung
Die Master-Rezepturen von PharmaSuite folgen den ISA S88/95-Standards. Sie enthalten einen umfassenden Satz an Standardbausteinen, die EBR für API, Biotechnologie, Massenfertigung und Verpackung abdecken
Review by Exception
Ausgefeiltes Ausnahme-Management, das für ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Kontrolle im Fertigungsbereich sorgt. Ein Qualitäts-Dashboard unterstützt Echtzeit-Einblicke in den Fertigungsbereich und erleichtert den Review-by-Exception-Prozess.
IT Excellence
Im Lieferumfang enthalten sind eine Reihe innovativer Lösungen, mit denen sich die Gesamtbetriebskosten über die volle Produktlebensdauer senken lassen.
Integration
Nahtlose Integration in ERP-Systeme sowie in die Automatisierungsebene.
"Die beste Wahl auf dem Markt für das erforderliche Maß an Funktionalität und Flexibilität.“
– Biotechnologie PharmaSuite®-Kunde
Ihre Anwendung wird von unterschiedlichen Nutzern eingesetzt, die sich möglicherweise an verschiedenen Standorten befinden und alle unterschiedliche Anforderungen haben. Neue Anforderungen bedürfen Anpassungen an Ihre Lösung. Was heute noch funktioniert, kann morgen bereits fehlschlagen. Vielseitigkeit ist daher entscheidend; Gebrauchsfertige Inhalte sorgen für Konsistenz, müssen jedoch leicht konfigurierbar sein, um den wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Außerdem muss alles dokumentiert werden, um den strengen Vorgaben zu entsprechen.
Zu den skalierbaren Anwendungen gehören:
Mit PharmaSuite können Hersteller temperaturempfindliches Material während des gesamten Produktionsprozesses verwalten und verfolgen.
Grundlagen für Wachstum schaffen
Die Abhängigkeit von manuellen, papierbasierten Prozessen hat in der Vergangenheit funktioniert, doch angesichts des wachsenden Bedarfs an Agilität sind diese nicht mehr zuverlässig. Wenn es Ihr Ziel ist, die Produktion zu skalieren, ohne dabei die Produktqualität zu beeinträchtigen, benötigen Sie eine moderne und digitale Lösung, mit der Sie diese Wachstumschance nutzen können. Erfahren Sie, wie Erfolg in der stark umkämpften und stark regulierten Life Sciences-Branche aussehen kann.
Wie Sie mit PharmaSuite sparen können
Die durch ein EBR-System ermöglichte Effizienz kann dazu beitragen, die Gesamtkosten Ihrer Bereitstellungen zu optimieren. Durch die Automatisierung von Qualitätssicherungsfunktionen und Funktionen zur Freigabe von Ausnahmen werden beispielsweise der Aufwand und die damit verbundenen Kosten für die Erkennung von Prozessabweichungen verringert, während elektronische Protokolle von Batch-Daten die Kosten für die physische Speicherung von Papierdokumenten vermeiden.
Durch die Verringerung des Risikos menschlicher Fehler in Kombination mit EBR-Funktionen, wie z. B. durchsetzbaren Workflows, können Produktions- oder Aufzeichnungsfehler verhindert und Ausschussprodukte reduziert werden. Darüber hinaus kann die Vermeidung dieser Fehler auch dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit von teuren und markenschädlichen Produktrückrufen zu minimieren.
Die automatisierte Datenerfassung und die Möglichkeit, Ausnahmen in Echtzeit anstatt rückwirkend zu überprüfen, sorgen dafür, dass sich weniger Produkte im Lager befinden und auf die Freigabe warten. Für Sie bedeutet dieser schnellere Umsatz geringere Lagerhaltungskosten.
Weniger menschliche Fehler, bessere Ergebnisse
Um die betrieblichen Herausforderungen auf dem koreanischen Binnenmarkt zu meistern, plante das Pharmaunternehmen Dong-A ST, in den Markt in Übersee einzusteigen. Dies erforderte eine Produktionsumgebung, die auf internationalen Normen basierte. Erfahren Sie, wie FactoryTalk PharmaSuite und andere Rockwell Automation-Lösungen dem Team bei Dong-A ST geholfen haben, seine Ziele zu erreichen.
Möchten Sie mehr sehen? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Klicken Sie unten, um Kontakt mit einem unserer Experten für die intelligente Fertigung aufzunehmen.
Erhalten Sie Neuigkeiten zum Thema „intelligente Fertigungstechnologie“ und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran.