Haben Sie sich je gefragt, was Sie mit Echtzeit-Transparenz in Ihrem Fertigungsbereich erreichen könnten? Mit einem klaren Einblick in Ihren Betrieb und umsetzbaren Produktionsdaten können Sie Ihren Blick auf den Antrieb von Ergebnissen, Effizienzen und Verbesserungen richten. Plex-Produktionsüberwachungssoftware in der Cloud macht es möglich – es ist keine Hardware oder kundenspezifische Software erforderlich. Erfahren Sie, was sonst noch mit nahtloser Konnektivität zu Maschinen möglich ist.
Schöpfen Sie das Beste aus Ihren Fertigungsbereichsdaten
![Schwarz umrahmte Uhr, die die Zeit anzeigt](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Clock_black-75h.88.png)
Schneller Einstieg
Beschleunigen Sie Ihre Produktionstransparenz und erreichen Sie eine schnellere Wertschöpfung mit dieser gebrauchsfertigen Software-Lösung.
![Pfeil nimmt nach oben hin über eine Datengrafik zu](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Performance-Data_Black-1.90.png)
Leistungsoptimierung
Verbessern Sie die Produktion und verringern Sie die Ausfallzeiten mit genauer Echtzeittransparenz der Betriebsmetriken.
![Person in Schutzhelm blickt auf einen Computer-Bildschirm, der eine Grafik abbildet](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-at-Computer-with-Hard-Hat-1_Black-1.90.png)
Förderung kontinuierlicher Verbesserungen
Nutzen Sie umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung von Produktionsverhalten und um laufenden Wert zu liefern.
Schlüsselfähigkeiten: Neue Ebenen an Leistung erreichen
Vom Bestärken von Bedienern, um Probleme zu lösen und Verbesserungen zu kommunizieren, bis zur Fähigkeit, die Effizienz zu erhöhen und den Durchsatz zu optimieren – Plex-Produktionsüberwachung kann neue Leistungsniveaus in Ihrem Betrieb freisetzen.
Das Produktions-Whiteboard ist jahrelang ein bewährter Hilfsgegenstand für das Management im Fertigungsbereich gewesen. Die manuelle Natur des Whiteboards ist jedoch anfällig für menschlichen Irrtum und veraltet noch bevor die Tinte trocken ist.
Mit Plex-Produktionsüberwachung können Sie bedienerfreundliche Dashboards und Anzeigetafeln einrichten und nutzen, um Produktionsmaßnahmen einschließlich Zykluszeiten, Kapazitätsnutzung und Gesamtanlageneffektivität in Echtzeit anzuzeigen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Produktionsüberwachung nicht nur ein Prozess ist, sondern zum Schweizer Taschenmesser wird, das Sie Ihre Ziele erreichen lässt.
Bringen Sie Ihr Produktions-Whiteboard auf die nächste Ebene mit:
- Rascher Realisierung mit der Fähigkeit, leicht zu jeder beliebigen Hardware zu verbinden
- Geschlossenes Regelsystem, das mit dem Fertigungsbereich verbunden ist und die Produktivität und andere Ausrüstungs-KPIs in Echtzeit misst
- Visualisierung der Produktion, die Ausfallzeiten, Gesamtanlageneffektivitäts-Leistung und Arbeitsleistung im Laufe der Zeit verbessert
- Messungen wie Produktionszyklen, Job-Metriken, Qualität, Ausfallzeit, Ausschuss und Maschinenstatus Plex-Produktionsüberwachung Fähigkeiten
Plex-Produktionsüberwachung in Aktion
Erschließen von Möglichkeiten, um Verbesserungen anzutreiben
Optimierung der Produktionseffizienz und durchgehende Verbesserungen sind wesentlich für den Herstellungserfolg. Es gut zu machen, bedeutet, genaue Daten in Echtzeit zu sammeln und diese umsetzbar zu machen. Plex-Produktionsüberwachung ermöglicht das durch das Liefern transparenter, betriebsbereiter KPIs in Echtzeit und treibt so durchgehend Verbesserungen an. Hier sind 5 Schritte, um Möglichkeiten mit Plex-Produktionsüberwachung freizuschalten:
- Stellen Sie die Truppen auf. Identifizieren Sie Ihr Stammteam. Diese Champions werden dafür verantwortlich sein, die Vision zu definieren, wie die Produktionsüberwachung zu einem Ausgangspunkt für Smart Manufacturing wird – auf eine Art und Weise, die zu ihren Bedürfnissen passt.
- Identifizieren Sie Ihre größten Schmerzpunkte. Beginnen Sie pragmatisch mit einer Linie, einem Bereich oder Prozess in Ihrem Geschäft, welche/r Ihnen am meisten Kopfschmerzen bereitet.
- Visieren Sie Ihre KPIs an. Was ist Ihnen am wichtigsten? Die Verbesserung der Produktionszyklen, weniger Ausfallzeiten oder Ausschuss oder verbesserte Qualität? Bestimmen Sie, was Sie nutzen werden, um Erfolg zu definieren und seien Sie für neue Messungen offen.
- Starten Sie die Überwachung. Verbinden Sie Ihre bestehenden Maschinen und Ausrüstung, um die Lücke in Ihrem Produktionszyklus zu schließen. Sobald Sie verknüpft sind und Transparenz in Echtzeit erhalten, haben Sie Ihr Potential entfesselt.
- Führen Sie ständig Überprüfung durch. Nach Erhalt der ersten Ergebnisse ist die Arbeit noch nicht getan. Nutzen Sie diese Metriken zu Ihrem Vorteil für dauerhafte Effizienzen und kontinuierliche Verbesserungen.
Welche Probleme löst Plex-Produktionsüberwachung?
Ihre Ressourcen sind begrenzt. Ihre Zeit wird mit jeder Sekunde kostbarer. Sollte es Ihnen jedoch wie vielen Herstellern gehen, dann haben Sie noch mit den Herausforderungen unten zu kämpfen. Wenn ein besserer Durchsatz und die Kostensenkung Ihr Ziel ist, kann Ihnen Plex-Produktionsüberwachung helfen.
- Ich kann die Ursache des Problems nicht identifizieren. Es ist nicht immer offenbar, wo oder warum Engpässe entstehen. Viele Hersteller haben noch immer Schwierigkeiten beim Verfolgen und Analysieren von Daten, aber das muss gemacht werden, um ständige Verbesserungen zu ermöglichen.
- Manueller Aufwand zehrt an Ihren Ressourcen. Wiederholte Dateneingabeprozesse sind langwierig, zeitaufwändig und kostspielig. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie Fehler verursachen und Ihren Fokus von wichtigeren Aufgaben ablenken.
- Die Transparenz ist bestenfalls trüb. Sie möchten Ihre Erwartungen und Ziele übertreffen. Jedoch gibt es keinen einfachen Weg, dies ohne kontextuellen Echtzeiteinblick in die Produktion, zu erreichen.
Die Plex Smart Manufacturing Platform
Mit Plex Systems beschleunigen wir die Transformation industrieller Prozesse – dank fortschrittlicher Funktionen für MES, Lieferkette und Qualität mit einer Cloud-basierten Anwendung für eine höhere betriebliche Effizienz.
Die Plex Smart Manufacturing Platform™ ist für den Fertigungsbereich geschaffen und ermöglicht intelligente Fertigung – heute und in Zukunft. In einem System laufen alle Informationen zusammen. Hersteller profitieren dank Plex von mehr Transparenz und Kontrolle über die Qualität und den gesamten Betrieb.