Una nueva fuerza impulsora: “Sueños eléctricos” de la industria automotriz
El futuro de los vehículos eléctricos se ve particularmente prometedor
Para aprovechar la promesa del creciente mercado de vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles deben adoptar un enfoque hacia la fabricación más conectado y con acceso a una mayor cantidad de datos, para optimizar la producción de vehículos eléctricos y satisfacer la demanda.
Los beneficios son evidentes. Por ejemplo, un enfoque con Connected Enterprise® ha ayudado a un fabricante automotriz global a conseguir una reducción del 70% respecto al tiempo improductivo de los mecanismos de seguridad y ha permitido a otro fabricante mejorar el rendimiento empresarial. Una mejor integración de datos, además de datos más accesibles y prácticos, es también la clave para lograr el éxito con estos enfoques.
Más allá de la demanda del mercado para configuraciones de nuevos vehículos y la demanda de nuevos datos y conexiones para operaciones más eficaces, la demanda de mayor protección de ciberseguridad va en paralelo. Para evitar brechas, interrupciones y tiempo improductivo, las soluciones de ciberseguridad automotriz deben incluir defensas tales como redes segmentadas, inventarios de activos frecuentes o ininterrumpidos de la base instalada, monitoreo de amenazas 24/7 y otras medidas de seguridad.