La convergencia de todos los datos empresariales en una infraestructura unificada puede aumentar la eficiencia y la productividad de su organización. Los datos de toda su cadena de valor de productos, desde los datos de desarrollo de productos hasta los datos de IoT y la analítica de la planta, se pueden aprovechar de nuevas y sorprendentes maneras al integrar los datos operacionales con los sistemas de contabilidad y de gestión.
Pero la prudencia requiere también que las empresas separen estos sistemas para evitar ataques de ciberseguridad laterales que se dispersen de un entorno a otro, al aislar los dispositivos que comunican información a estos sistemas.
Deben emplear varias estrategias de diseño para crear una empresa conectada segura donde la tecnología de la información (IT) y la tecnología operacional (OT) sean convergentes. Se incluyen enfoques de confianza cero y superficie protegida; implementación de zona desmilitarizada industrial (IDMZ); segmentación y cortafuegos de redes; y una gestión robusta de identidad y de acceso, como la autentificación de múltiples factores.