¿Está preparado para enfrentar las crecientes amenazas de ciberseguridad de OT?
Lea el informe de investigación de Rockwell Automation e ISMG: Preparación de ciberseguridad en la infraestructura crítica
Las organizaciones de infraestructura crítica están cada vez más conscientes de que el tiempo improductivo provocado por ciberataques puede resultar catastrófico. Por ejemplo, el ataque de ransomware a Colonial Pipeline resultó en 5 días de tiempo improductivo, millones de dólares en pagos por rescate, recuperación y multas federales, y ocasionó amplias interrupciones de combustible en los estados del sur de EE. UU. ¿Qué sabemos del estado de preparación de ciberseguridad en la infraestructura crítica actual?
Este informe de investigación describe dónde las organizaciones logran o no implementar medidas clave de ciberseguridad, entre otras:
- Cómo evitar "La Gran Interrupción". Según nuestra investigación de 2022, menos de 1 de cada 5 organizaciones lleva a cabo auditorías de inventario de activos con suficiente frecuencia, lo cual permite a los ciberdelincuentes actuar para apagar una máquina virtual antes de ser detectados.
- Cuáles vulnerabilidades se deben fortalecer primero. Hay vulnerabilidades comunes mencionadas en cinco categorías del marco de ciberseguridad NIST que resultan frecuentemente en brechas previsibles. Por ejemplo, solo un 33% de las empresas utilizan actualmente una gestión de parches de OT eficaz.
- Medidas recomendadas para mejorar la postura de ciberseguridad. Los encuestados y los expertos de Rockwell Automation comparten información útil para ayudarlo a preparase para el futuro y mejorar continuamente la resiliencia.