Pour réussir dans le secteur agroalimentaire, il faut savoir gérer les pressions dynamiques. Les réglementations et les exigences évoluent rapidement, et la pression sur les coûts et les marges est constante. En tant que fabricant du secteur agroalimentaire, il ne vous faut pas n’importe quel système de gestion de la production (MES). Un système MES robuste assure l’exécution automatisée de la production et le suivi du TRS au niveau de la ligne. Il propose aussi un système de gestion de la qualité robuste, avec des fonctionnalités de traçabilité rapides et complètes pour les rappels. Découvrez comment Plex MES peut vous aider à prendre le contrôle de votre atelier et à atteindre vos objectifs en termes de coûts, de qualité et de résultats économiques.
Relevez les défis du secteur grâce à la fabrication intelligente
Selon notre rapport 2024 sur l’état de la fabrication intelligente, qui a interrogé des fabricants de PGC dans 17 pays, les personnes interrogées adoptent de nouvelles technologies pour relever leurs plus grands défis.
La recette du succès avec Plex MES
Plex MES est la seule solution sur le marché à proposer des offres modulaires complémentaires pour aider les fabricants de l’agroalimentaire à gérer les différents processus de l’atelier au gré des besoins, notamment l’automatisation de la production, le suivi du TRS, la conformité de la qualité, la gestion de la productivité, la planification, la réception, la gestion des entrepôts/inventaires et l’expédition. Par ailleurs, Plex procure aussi les avantages suivants :
- Une solution 100 % cloud native avec une excellente durée de fonctionnement et une cybersécurité multicouche
- Un déploiement qui accélère la génération de valeur
- Un MES déployable sur plusieurs usines
DÉCOUVREZ LE POTENTIEL DE PLEX
Le suivi et l’analyse des ingrédients et formulations, associés à l’automatisation et à la connectivité renforcées proposés par un système MES moderne tel que Plex MES, améliorent la gestion de la qualité, la visibilité de l’entreprise et, au final, la maîtrise et le contrôle à l’échelle de l’entreprise.
Découvrez les possibilités de Plex MES dans cette démo.

Exploitez la puissance de l’atelier de production
Aujourd’hui, l’entreprise de fabrication agroalimentaire bénéficie d’un avantage concurrentiel clé en mettant en œuvre un système de commande d’atelier robuste, tel que Plex MES. Explorez les possibilités offertes par Plex MES pour les fabricants comme vous.


Plex est porteur de résultats réels

Êtes-vous prêt pour la section 204 (d) de la loi FSMA ?
La section 204 (d) de la loi FSMA exigera une traçabilité améliorée tout au long de la chaîne logistique. Il existe plusieurs dispositions clés que les fabricants comme vous doivent connaître et préparer bien avant que la réglementation n’entre en vigueur en janvier 2026. Dans ce rapport d’analyste réalisé par ABI Research, vous découvrirez une analyse essentielle des mises à jour de la FSMA et leur impact sur vos opérations, notamment les points suivants :
- Exigences en matière de tenue de registres et de rapports
- Exigences en matière de traçabilité
- Considérations sur la collaboration
- Considérations sur l’exécution
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.
Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.
Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.
Recommandé pour vous