Le migliori aziende mondiali ottengono un aumento dell'efficienza OEE del 5-7%, una riduzione dei tempi di fermo non programmati del 2-4% e meno della metà degli infortuni. Un insieme comune di best practice viene utilizzato per ottenere questi risultati e si compone di tre elementi principali: cultura (comportamenti), conformità (procedure) e capitale (tecnologia). Che si costruiscano macchine o le si usino, il livello di maturità della sicurezza si traduce in un miglioramento della produttività e della sicurezza.
Maturità della sicurezza per utenti finali e costruttori di macchine
Miglioramento di sicurezza e produttività
Le aziende che adottano un approccio olistico alla sicurezza in termini di cultura, conformità e capitale possono migliorare la produttività, aumentare l'efficienza, aumentare la motivazione dei dipendenti e proteggere la reputazione del marchio. Per i costruttori di macchine, adottare questi elementi può aiutare a creare progetti di macchine di alto valore e conformi a livello globale che migliorano la sicurezza e la produttività. Offre un vantaggio competitivo unico per i clienti multinazionali.
Implementazione di un programma di sicurezza avanzata
Comprendere come misurare il livello di maturità della sicurezza e pianificare la sicurezza avanzata
Il primo passo per implementare un programma di sicurezza avanzata è misurare il livello di maturità della sicurezza per comprendere i punti di forza e di debolezza e pianificare il proprio percorso.
Abbiamo anche sviluppato un programma collaudato a cinque fasi per migliorare la maturità in materia di sicurezza, descritta nel documento correlato. Il programma è classificato come il migliore ed è implementato mediante la collaborazione tra progettazione ed EHS (salute e sicurezza ambientale).
Costruzione di macchine migliori
Incremento del proprio valore in qualità di costruttore di macchine
Sfruttate la migliore sicurezza disponibile nella progettazione delle macchine per aiutare gli utilizzatori finali a ottenere significativi incrementi di produttività e soddisfare i moderni standard di sicurezza. Questo può aiutare a differenziare le vostre offerte da quelle della concorrenza e a giustificare i costi per macchine di valore superiore.
Migliorare le prestazioni di sicurezza con l'Industrial Internet of Things
Informazioni sul comportamento dei lavoratori, sulla conformità delle macchine e sulle tendenze
Sfruttate la potenza dell'Industrial Internet of Things (IIoT). Comprendete i dati relativi a funzionamento e sicurezza per migliorare notevolmente le prestazioni e la conformità della sicurezza.
La Connected Enterprise fornisce ai professionisti della sicurezza i dati in tempo reale su comportamenti dei lavoratori, conformità delle macchine, cause degli spegnimenti e delle interruzioni di sicurezza, nonché su tendenze e anomalie.