Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti. Questi standard offrono anche ulteriori miglioramenti nella produttività e nell'efficienza delle attività, nonché nella motivazione di dipendenti e clienti.
Gli enormi vantaggi dei servizi di sicurezza completi
La sicurezza non deve essere un ostacolo alla produttività o un costo per l'impresa. Al contrario, può essere un potente strumento a vantaggio dei lavoratori, dell'attività e della redditività. I nostri servizi di sicurezza per il personale e gli asset rispondono a questa esigenza. Possiamo aiutarvi a proteggere i vostri dipendenti e adeguarvi agli standard più recenti. Possiamo collaborare per trovare soluzioni adatte a migliorare la sicurezza e ridurre il rischio, ottimizzando al tempo stesso la produttività dei lavoratori e degli asset.
Lockout/tagout e controllo dell'energia pericolosa
I servizi di controllo dell'energia pericolosa offrono soluzioni digitali di lockout/tagout (LOTO) complete. I nostri servizi di lockout/tagout consentono di eseguire in modo efficiente la manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature meccaniche, pneumatiche, chimiche, idrauliche e termiche. Valutiamo le esigenze di controllo dell'energia pericolosa specifiche di ogni azienda e creiamo una soluzione personalizzata in grado di soddisfare non solo i requisiti interni all'azienda, ma anche le normative locali, nazionali e globali. Inseriti nell'ambito di una gamma completa di servizi di sicurezza, i nostri servizi supportano inoltre l'abilitazione di misure di protezione alternative. Questo supporto prevede anche procedure di diseccitazione alternative (ADP, Alternative De-energization Procedures) su macchine con sistemi di controllo della sicurezza verificati e validati.
Offrendo servizi di valutazione, formazione e digitalizzazione, le nostre soluzioni di logout/tagout sono considerate dalle aziende di tutto il mondo come lo strumento più efficiente per garantire la sicurezza dei dipendenti.
Servizi di sicurezza delle macchine
In quanto azienda leader nel settore della sicurezza industriale globale, Rockwell Automation fornisce strategie in grado di ridurre infortuni e costi, migliorando nel contempo il livello di produttività. Le nostre soluzioni sono adattabili a qualsiasi esigenza di produzione e documentano dettagliatamente le procedure di sicurezza adottate. Per migliorare la sicurezza ci avvaliamo di un processo ben definito che identifica le fasi necessarie per valutare e ridurre i rischi associati alle macchine.
La fase di valutazione consente di determinare il livello di rischio di un impianto e di prendere decisioni informate atte a migliorare la sicurezza del personale e delle macchine. Mediante un controllo accurato della struttura e dell'applicazione dei dispositivi, miglioriamo la sicurezza globale e verifichiamo l'operatività dei sistemi entro parametri e standard definiti.
Implementazione di standard di sicurezza industriale
Valutazioni della sicurezza
Migliorate la produttività delle macchine e garantite la sicurezza sul lavoro con servizi di progettazione, integrazione e avvio per sistemi di sicurezza relativi a:
- Rischio
- Pericolo
- Marchio CE
- Lockout/Tagout
- Tempi di arresto
- Circuito di sicurezza
- Sicurezza dei processi
Validazione
I nostri servizi di validazione verificano l'installazione e la funzionalità dei sistemi di sicurezza, valutando le prestazioni del circuito, la tolleranza al guasto, le azioni di guasto, la logica software, l'applicazione e la funzionalità dei dispositivi. Le azioni vengono ripristinate per tutte le modalità operative. La valutazione include:
- Analisi del circuito di sicurezza
- Analisi dei tempi di arresto delle macchine
- Audit di conformità
- Validazione dei sistemi di sicurezza
Integrazione e avvio
Migliorate la produttività delle macchine e garantite la sicurezza sul lavoro con servizi di progettazione, integrazione e avvio per sistemi di sicurezza relativi a:
- Progettazione dei circuiti e della logica
- Installazione
- Aggiornamenti sugli archi elettrici nei centri controllo motori
Forniamo anche servizi di consulenza per la conformità che includono:
- Sicurezza funzionale (standard ISO 13849-1 e IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- Conformità CE
Servizi di formazione
Ente di certificazione accreditato TÜV Rheinland
Collaboriamo con TÜV Rheinland, una delle più prestigiose organizzazioni di sicurezza industriale al mondo, per fornire corsi di formazione avanzati sulla sicurezza funzionale rivolti a tecnici e ingegneri. Questi corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni TÜV Rheinland costituiscono il fondamento della nostra offerta di formazione sulla sicurezza. Per ulteriori informazioni sui corsi, contattate il vostro distributore autorizzato o l'ufficio commerciale di riferimento.