Sviluppo di una soluzione che campioni e archivi dati periodicamente

Creare un'applicazione che campiona periodicamente il valore di una variabile e archivia i dati in un database incorporato.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
PeriodicallySamplingStoring.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile
    .
  3. Creare un logger dei dati periodico con un database integrato che monitora la variabile. Vedere Aggiunta di un logger dei dati.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.