- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Sviluppo di una soluzione che campioni e archivi dati
Creare un'applicazione che campioni il valore di una variabile al cambiamento di valore e archivi i dati in un database interno.
Esempio di applicazione

NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
SampleStoreDataValueChange.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Creare un logger dei dati con un database interno che monitora il cambiamento del valore della variabile. Vedere Aggiunta di un logger dei dati.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare 
Fornire un feedback