Gli impianti cercano di ottimizzare la produzione e ridurre i tempi di fermo e i costi operativi, mantenendo al contempo la sicurezza delle operazioni. A tale scopo, i sistemi di automazione per il trattamento dei gas naturali devono soddisfare severi requisiti di controllo dei processi, conservando affidabilità e scalabilità.
Aumentare la produttività con l'automazione degli impianti di gas naturale
Secondo alcuni studi di settore, il mix energetico globale subirà profonde trasformazioni nei prossimi 20 anni. Ad aumentare sarà soprattutto la domanda di gas naturale. Allo stesso tempo, i prezzi del gas continuano a essere bassi.
I leader di settore devono quindi trovare un modo per migliorare l'efficienza degli impianti e aumentare il rendimento senza dover affrontare una completa ristrutturazione degli impianti. L'integrazione dei sistemi informatici con quelli operativi può costituire un metodo economico ed efficace per ottenere maggiore visibilità sulla produzione necessaria per migliorare i livelli di efficienza.
Impianti che hanno tutti gli asset connessi ottengono:
- Un rischio ridotto di tempi di fermo non pianificati
- Consumi energetici ridotti
- Migliore risposta e affidabilità dei processi
- Qualità del prodotto più omogenea
- Maggiore produttività con le apparecchiature esistenti
L'accesso ai dati aiuta a fornire le informazioni operative agli esperti di tutta l'azienda e apre le porte a un modo completamente nuovo di lavorare. Può dare alle aziende di trattamento del gas un aiuto immediato per ovviare ai limiti delle apparecchiature obsolete. Può anche fornire la connettività tra gli skid in modo da consentire una visione d'insieme delle operazioni.
Operazioni di trattamento gas efficienti e sicure
Soluzioni basate su Sensia
Sensia, una joint-venture creata da Rockwell Automation e Schlumberger nell'ottobre 2019, dispone di un team di ingegneri e project manager esperti che conoscono i vostri problemi. Con strumenti di semplice utilizzo e la moderna tecnologia, progettano soluzioni che aiutano a mantenere elevati livelli di produzione. Sensia ha aiutato clienti in tutto il mondo a migrare dai sistemi di controllo obsoleti, ad aggiornare i sistemi di sicurezza e ad ottimizzare i processi utilizzando innovative soluzioni di controllo di processo.
Sensia fornisce inoltre vari servizi di ingegneria che possono aiutarvi a ridurre i rischi, aiutandovi a mantenere i progetti nei tempi e nel budget.
Le soluzioni di gestione dell'alimentazione, di gestione delle informazioni e di controllo di Sensia per gli impianti di trattamento gas sono ideali per:
- Sistemi antincendio e antigas
- Soluzioni di controllo motori
- Lettura e misurazione
- Sistemi di protezione della pressione ad alta integrità
- Sicurezza dei processi, inclusi sistemi strumentati di sicurezza e di spegnimento di emergenza
- Controllo pompe, compressori e turbomacchine e monitoraggio delle condizioni
- Processo e controllo di processo avanzato
Soluzioni di controllo di processo per ottimizzare le operazioni
L'automazione dei vostri processi non deve necessariamente essere una soluzione "generica" per mantenere le vostre operazioni critiche.
Oggi non è più possibile adottare tecnologie separate per il controllo di processo, il controllo discreto, il controllo dell'alimentazione e il controllo della sicurezza. I produttori ora possono scegliere di implementare un sistema di controllo a livello di impianto. L'uso di tecnologie di automazione comuni consente un'integrazione senza soluzione di continuità del nostro sistema di controllo di processo con i sistemi a livello di impianto e di gestione aziendali, creando maggiori opportunità per l'ottimizzazione. Questo approccio consente di migliorare la produttività, di ridurre il consumo di energia e di ridurre il costo totale di proprietà.
Le nostre soluzioni di ottimizzazione vi aiutano a fronteggiare i problemi di variabilità, sprechi e consumo energetico che dovete affrontare per raggiungere i vostri obiettivi di produzione. Gestiamo tutto questo attraverso la nostra impareggiabile esperienza nel settore e la conoscenza approfondita dei processi e delle variabili chiave che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.
- Le nostre soluzioni di controllo di processo e di ottimizzazione possono aiutarvi in aree come:
- Sicurezza operativa
- Costi di manutenzione
- Riduzione dell'utilizzo di carburante ed energia
- Normative ambientali
- Separazione ottimale dei prodotti frazionati
Sicurezza, efficienza e massimo tempo di disponibilità
I produttori di gas di tutto il mondo hanno adottato le nostre soluzioni per migliorare la resa e tagliare i costi degli impianti sia nuovi sia ammodernati.
La nostra capacità di offrire sistemi e servizi integrati permette di ottenere un flusso dei dati ininterrotto a tutti i livelli, con una soluzione di automazione completa. Forniamo un controllo degli impianti di gas di qualità superiore tramite tre livelli di funzionalità:
- Automazione degli impianti di trattamento gas
- Monitoraggio
- Sicurezza e connettività per i sistemi informatici d'impresa
Le nostre soluzioni automatizzano completamente le operazioni di compressione e separazione del prodotto grezzo: colonne scrubber, sistemi di disidratazione, sistemi di sorveglianza per ammine, ribollitori, colonne di frazionamento e condensatori. Inoltre, automatizziamo completamente la gestione dati e inviamo i dati di automazione ai vostri sistemi gestionali per supportare i processi decisionali.