Le pressioni del mercato stanno portando gli operatori a utilizzare tecnologie già esistenti ed emergenti per migliorare l’eccellenza operativa. Questi miglioramenti sono visibili nei sensori e nelle macchine intelligenti e nell’impiego dell’analisi e del monitoraggio remoti. Con il nostro portafoglio tecnologico e le nostre soluzioni di produzione onshore, possiamo accompagnarvi nel percorso verso la completa digitalizzazione dell’impianto, con i molti vantaggi che ne derivano.
Operazioni efficienti, intelligenti e sicure
Soluzioni Sensia
Sensia, una joint venture creata da Rockwell Automation e Schlumberger nell’ottobre 2019, dispone di un team di project manager e tecnici specializzati che comprendono i vostri problemi. Grazie a strumenti di semplice utilizzo e a tecnologie moderne, progettano soluzioni che vi aiutano a mantenere elevati livelli di produzione. Sensia ha supportato clienti in tutto il mondo nella migrazione dei propri sistemi di controllo meno efficaci, nell’aggiornamento dei sistemi di sicurezza e nell’ottimizzazione dei processi con soluzioni avanzate di controllo dei processi.
Sensia fornisce una gamma di servizi tecnici che possono aiutarvi a ridurre i rischi garantendo progetti puntuali e in linea con il budget.
Il team globale di specialisti del settore di Sensia è impegnato ad aiutarvi a standardizzare la progettazione di sistemi per ottimizzare la produzione. L’esperienza del team include:
- Ottimizzazione dei sistemi di sollevamento
- Automazione dei pozzi
- Gestione della produzione
- Gestione delle operazioni
- Gestione dell’energia
- Gestione delle acque
- Sicurezza dei processi
- Bilancio fiscale & di massa
Sempre all’insegna dell’innovazione
Tutte le aziende di petrolio e gas incontrano delle sfide. Tuttavia, aiutare a risolvere queste sfide è diverso da cliente a cliente. Quando Sensia riunisce un team per supportarvi, attinge ad anni di esperienza nel settore insieme alla sua fresca prospettiva sulla digitalizzazione. Come ci si può aspettare, questo approccio porta a molte idee innovative! Ecco le ultime.
Soluzioni digitali di Sensia
Migliora l’efficienza operativa grazie all’automazione digitale
Il settore del petrolio e del gas è stato estremamente volatile negli ultimi anni: dall’eccessiva produzione e prezzi bassi alle risorse finanziarie limitate e, più recentemente, le sfide legate alla gestione delle operazioni di persona. Ciò nonostante, la vostra azienda deve continuare a trarre profitti e operare in modo sostenibile. Per fare la sua parte, il settore ha riconosciuto l’importanza delle tecnologie digitali per trasformare il modo in cui opera. Molte forme di tecnologia nello spazio IIoT stanno fornendo opportunità agli utilizzatori finali per ottimizzare i loro asset e ridurre i loro costi mentre gestiscono la dinamica del personale in rapido cambiamento.
Automazione degli impianti di trivellazione
Miglioramento della sicurezza, affidabilità ed efficienza
Che si tratti di esplorazioni, di sviluppo di nuovi campi o di mantenimento dei livelli produttivi, la trivellazione è al centro delle operazioni di Oil & Gas. L’efficienza e la sicurezza delle operazioni di trivellazione sono di primaria importanza e questo spiega l’attenzione odierna nei loro confronti, date le attuali condizioni di mercato. I nostri sistemi di automazione per unità mobili di trivellazione aiutano le aziende a migliorare l’accuratezza, ridurre i costi e aumentare il tempo di disponibilità, mantenendo al contempo la sicurezza .
Offriamo una vasta gamma di tecnologie solide e comprovate, dal nostro sistema Integrated Architecture al nostro Controllo motori intelligente, utilizzate a livello globale nell’automazione di impianti di trivellazione, comprese le applicazioni seguenti:
- Controlli delle operazioni di trivellazione
- Sistemi di pompe del fango e draw-work
- Raccolta dati integrata
Soluzione di controllo e misurazione integrata
Automazione semplificata dei siti a più pozzi con un solo controllore
I siti a più pozzi sono solitamente dotati di alcuni terminali remoti (RTU) e di numerosi tipi di hardware che creano problemi di integrazione, di rete e di sicurezza. Una piattaforma modulare a controllo singolo collega tutti i dispositivi, consentendo la misurazione e il controllo di gas e petrolio attraverso unico sistema.
Desiderate ridurre il numero di terminali remoti (RTU) necessari per supportare i siti a più pozzi. La presenza di numerosi sistemi, marchi e fornitori diversi può rendere più complesse le operazioni. Si aggiunga un ulteriore livello di complessità se si utilizzano sistemi precedenti. Un’unica piattaforma può offrire una struttura modulare che consenta di continuare ad aggiungere siti senza dover introdurre ulteriori terminali remoti. Questa architettura garantisce maggiore adattabilità, integrità dei dati avanzata e tempi e costi di installazione ridotti. In altre parole, si lavora in modo più intelligente ed efficiente.
Un’unica infrastruttura per informazione e controllo
L’integrazione del controllo e delle informazioni nell’intera azienda consente di ottimizzare le attività nel settore Oil & Gas. Realizzando un sito di produzione, più siti o più impianti connessi insieme ai vostri collaboratori, potrete ottenere una visibilità ottimale. Offriamo la base per questo progetto mediante il nostro sistema Integrated Architecture®, che fornisce più discipline di automazione in un’unica infrastruttura a livello di impianto per contribuire ad aumentare l’efficienza e la produttività delle operazioni.
Il fulcro del sistema Integrated Architecture® è costituito dalla piattaforma di controllo Logix, che integra opzioni di controllo dei processi, dei convertitori di frequenza e di sicurezza industriale con modularità e prestazioni ideali per soddisfare le vostre esigenze. Queste funzioni sono completate da Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, che unisce progettazione e ingegneria in un unico framework. Grazie a questa combinazione, sarete in grado di aumentare la produttività dell’automazione, ridurre i costi durante il ciclo di vita di un progetto e abbattere i costi di esercizio.
Mantenimento della sicurezza in ambienti pericolosi
Prodotti per aree pericolose a prova di collaudo
Il settore Oil & Gas è noto per le aree remote e inospitali in cui avvengono la produzione e le operazioni di lavorazione. Molti apparecchi elettrici devono operare in ambienti con gas e materiali infiammabili o esplosivi. Aree di questo tipo impongono misure di progettazione speciali per garantire la sicurezza delle operazioni. Al contrario, non è particolarmente nota la nostra gamma di prodotti classificati e certificati per le operazioni in aree pericolose.
Che vi occorrano dispositivi elettrici per aree classificate come di Classe 1, Divisione 1 o 2 o zona 2, disponiamo di una gamma di prodotti di controllo industriale Allen‑Bradley che offrono prestazioni prevedibili comprovate. I prodotti per aree pericolose includono interruttori, meccanismi di manovra, sensori, avviatori combinati e moduli di sicurezza.