Dimenticate l’espressione “cogliete l’attimo”. Cogliete l’opportunità di una visualizzazione di supervisione! Fornendo un quadro completo dello stato della produzione su tutte le linee e tutti i processi, FactoryTalk® View Site Edition (SE) vi permette di monitorare e controllare la produzione a tutti i livelli, dalla singola stazione operatore fino alle applicazioni multi-utente, server/client distribuite. FactoryTalk View Site Edition offre una visione accurata in tempo reale delle operazioni, soddisfacendo al contempo le esigenze di varie parti interessate, nell’ambito della progettazione, della manutenzione, del funzionamento e dell’Information Technology (IT) di produzione.
FactoryTalk View SE fornisce la visibilità di cui avete bisogno.
Vi stiamo svelando un segreto. Scoprite in che modo le caratteristiche e i benefici di questa potente soluzione di visualizzazione scalabile possono fornirvi funzionalità avanzate.
FactoryTalk View SE soddisfa le richieste di un’interfaccia operatore moderna, collegando le persone alle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la propria attività. Con l’integrazione di hardware e software di produzione, strumenti che permettono agli operatori di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, e con il supporto fornito dalle nuove tecnologie, FactoryTalk View SE rende possibile trasmettere le informazioni necessarie per prendere decisioni migliori più velocemente. Da una singola stazione di lavoro a un sistema distribuito complesso, FactoryTalk View SE è una soluzione collaudata dotata della flessibilità che serve.
Come classifichereste il vostro desiderio di apprendere?
Grande, piccolo o medio? Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a massimizzare il vostro successo.
FactoryTalk View SE risolve le vostre sfide di interfaccia operatore
Ecco degli esempi reali. Scoprite in che modo due dei nostri clienti hanno utilizzato FactoryTalk View SE, tra le altre soluzioni, per risolvere le proprie sfide di sicurezza informatica e produttività.
Ampliare FactoryTalk Site Edition con ThinManager
Implementare e gestire l’interfaccia operatore con i thin client
Il software per thin client ThinManager® consente di configurare e gestire in modo centralizzato più origini dati, i diritti di accesso degli utenti e i dispositivi mobili. Abbinate FactoryTalk View Site Edition con ThinManager per ottenere il sistema di interfaccia operatore thin client più potente e integrato che esista.
Eseguite il software di interfaccia operatore sulla piattaforma di vostra scelta
Scoprite nuovi modi per risolvere le sfide nelle vostre operazioni
Certamente, potete visualizzare le informazioni relative alle operazioni in tutti i modi tradizionali, ma di questi tempi a tutti viene chiesto di muoversi più velocemente e di lavorare in modo più intelligente. A volte questo significa che dovete uscire dagli schemi e cercare modi creativi per raggiungere livelli più elevati di produttività. Un modo per farlo è assicurarsi di prendere le decisioni sulla base dei dati più rilevanti e attuali. Quanto più vi allontanate dai vostri dati, meno questi saranno preziosi. Scoprite come combinare il controllo e l’interfaccia operatore in un dispositivo che sia sempre all’avanguardia per la vostra applicazione, per avere dati più preziosi e macchine più sicure.
Le novità di FactoryTalk View SE
Vi servono i dettagli delle caratteristiche fondamentali delle versioni precedenti e della versione attuale di FactoryTalk View SE? Non cercate oltre!
Ammodernamento da RSView32 a FactoryTalk View
È il momento di compiere il salto!
Per quanto vorremmo che le cose che funzionano bene durassero per sempre, i cambiamenti sono inevitabili, soprattutto quando si parla di tecnologia. Per alcuni di voi RSView32 è stato un punto fondamentale del vostro successo operativo per oltre due decenni. Ma è tempo che compiate il salto e passiate a FactoryTalk View! Vi domandate perché? Perché ora più che mai a tutti noi viene chiesto di fare di più con meno, e dobbiamo lavorare in modo più intelligente.
Venite a scoprire in che modo potete ammodernare la vostra interfaccia operatore RSView32 passando a FactoryTalk View, ottenendo l’esclusiva possibilità di integrare ingegnerizzazione, manutenzione, IT di produzione e operazioni per la creazione di un nuovo valore aziendale.
Un'esperienza di acquisto di software semplice
Risparmiare tempo, denaro e confusione con gli abbonamenti software
La domanda di software su abbonamento nei mercati commerciali e industriali ha accelerato e il ritmo di questo cambiamento non dovrebbe rallentare. Accogliamo il cambiamento e siamo qui per accompagnarvi in questo nuovo modo di lavorare.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Connettetevi con i migliori
Trovate partner in grado di aiutarvi a progettare, creare e manutenere soluzioni migliori
Il nostro ecosistema globale di soluzioni e fornitori del servizio di assistenza può contribuire a determinare la rapidità e il successo dei vostri sforzi di ingegneria digitale. I membri del programma Partner hanno esperienza nell'offrire prodotti o servizi studiati specificamente per assicurare la compatibilità con le nostre soluzioni. Inoltre, adottano un approccio collaborativo per aiutarvi a semplificare le implementazioni dei progetti e trarre il massimo guadagno dai vostri investimenti.
Consigliato per voi