タスマニアの北東海岸の沖にあるフリンダース島は、北から南に約60キロ、東から西に37キロで、総面積は1,300平方キロメートル以上あります。
最近まで、フリンダース島は電力を供給するために高価なディーゼル燃料に大きく依存していました。これは、3メガワット(MW)の発電所によって供給され、年間顧客需要の6.7ギガワット時を供給し、ピーク時は1.3MWです。
オーストラリア再生可能エネルギー機関(ARENA)の支援を受けてハイドロ・タスマニア社は、フリンダース島で発電に使用される年間ディーゼル燃料の平均60%をなくすことができるハイブリッドシステムである「Hydro Energy Hub」を開発しました。このシステムは「ディーゼルオフ」運転も可能であり、状況に応じて100%再生可能エネルギーを普及させることができます。
世界をリードするソリューションを提供し、リモートおよびオフグリッド(電力会社の送電網につながっていない)電源システムでのディーゼル発電コストを削減する専門知識を備えたハイドロ・タスマニア社は、高品質の市場供給機器と組み合わせた独自の統合技術を提供し、最適化された再生可能エネルギーのソリューションを提供します。
このプロジェクトの一環として、ハイドロ・タスマニア社は、エンジニアリングの時間とコストを最小限に抑えるために、拡張性とモジュール性の両方を備えた多数の独自技術を開発しました。