お客さまへのご提案
課題
Plex UXでさらなる最新化を実現
マグレガー・メタル社はオハイオ州スプリングフィールドを拠点とする金属プレス加工会社で、2005年からPlexを使用しています。金属プレス加工とアセンブリソリューションのプロバイダとして、マグレガー社は、3つのプロセス制御ネットワーク(PCN)でPlex ERPと Plex MESを使用し、業務の合理化とデジタル化を進めてきました。20年近い成功の後、マグレガー社はPlex UXインターフェイスに移行し、製造プロセスをさらに最新化する準備が整いました。
マグレガー社は、Plexを使用して多くの工場現場のプロセスを自動化していましたが、より最新的なユーザエクスペリエンスへの移行を検討していました。さらに同社は、ロボット工学の統合や自己印字ソリューションなど、より高度な自動化によってオペレーションを合理化したいと考えていました。最後に、複雑化する市場において長期的な拡張性と効率性に投資することで、会社の将来を守ることを望んでいました。
ソリューション
Plex UXへの移行の準備
現在、マグレガー社は、Plex UXへの移行と、さらなるスマートマニュファクチャリング機能の統合に向けた段階的な計画に着手しています。3年間のロードマップには、Plex UXへの移行、Plex MES A&Oの継続的な活用、自動化の利用拡大が含まれています。
結果
数十年にわたる成功の上に成り立つPlex UXの移行
2005年にPlexを導入して以来、マグレガー社は継続的な成功を収めています。例えば、同社は業務を完全にデジタル化し、旧式のシステムから接続されたスマートマニュファクチャリング環境に移行しました。第2に、マグレガー社はプロセスを最適化し、従業員の接続性と全体的な効率を向上させました。最後に、Plex UXへの移行を控えている同社は、強化された自動化と最新化されたERP/MESソリューションを通じて、競争力を維持する体制を整えています。「2005年にPlexを導入して以来大きな成功を収めてきましたが、Plex UXでもその成功を継続させたいと考えています」と、マグレガー社のIT部門ディレクターであるチャド・ウォールズ氏は語ります。
公開 2024/12/02